请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA199 您好!
我的客户使用了 INA199、V+为10V、 +Vo 和 CN1是检测电压差。
目前、它们经常遇到 IC 损坏问题。 当前外设应用是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rock、
请提供更多原理图和系统信息、包括输入共模电压和负载类型。
在运行期间、总线电压(Vo+)如何变化? 是否存在任何大型瞬变?
也检查是否有任何接地回路。
您是否尝试过 ABA 交换? 您可以在此处将系统 A 中的非工作器件换用为工作正常的系统 B。您还可以从系统 B 中移除工作器件、然后将其焊接到系统 A 上。问题是否出在器件上?
您是否会解释故障模式是什么样子的?
此致、
Peter