This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:INA199 IC 阻尼

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135740/ina199-ina199-ic-damag

器件型号:INA199

您好!

我的客户使用了 INA199、V+为10V、 +Vo 和 CN1是检测电压差。

目前、它们经常遇到 IC 损坏问题。 当前外设应用是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    很抱歉、由于信息太少、几乎无法提供帮助。

    请提供完整的原理图(同时显示组件值!) 并告诉您的应用。

    损坏的最常见原因是 INA199的输入端出现负向过压、超过绝对最大额定值。 当电感(包括电缆!)时、电感反冲可能会导致过压 突然关闭。 错误的接地管理也可能导致负向过压。

    再次向我们提供更多详细信息。 无详细信息->无帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    请提供更多原理图和系统信息、包括输入共模电压和负载类型。

    在运行期间、总线电压(Vo+)如何变化? 是否存在任何大型瞬变?

    也检查是否有任何接地回路。

    您是否尝试过 ABA 交换? 您可以在此处将系统 A 中的非工作器件换用为工作正常的系统 B。您还可以从系统 B 中移除工作器件、然后将其焊接到系统 A 上。问题是否出在器件上?

    您是否会解释故障模式是什么样子的?

    此致、

    Peter