This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541-Q1:FDA 不同的输入信号共模和振幅

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136423/ths4541-q1-fda-different-input-signal-common-mode-and-amplitude

器件型号:THS4541-Q1
主题中讨论的其他器件:THS4551

您好!

我正在使用 TI FDA (标题中的参考)来放大 传感器、从而提供正弦/正弦输出。 我最初认为两个输入信号的 Vicm 相同、为2.5V、幅值相同、相位相反、但情况并非如此(请参阅图片)。

问题是 FDA 输出在 Vocm 附近不对称。 FDA 是否可以在具有不同 Vin 共模和不同振幅的情况下使用此类输入?

黄色 Vin+、绿色 Vin-

Math =黄绿色(1V/div)、不在零中心。

谢谢、

Clement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    请发布原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FDA 可以做很多事情、并且可以很好地处理您的情况-同样需要原理图、但您也可以阅读该原理图、其中的第二部分涉及 FDA、当然、TINA 文件会告诉您(和我们)很多。  

    https://www.planetanalogue.com/input-and-output-voltage-range-issues-for-high-speed-cfas-and-fdas-insight-2/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在原理图中、增益 为1.4 (当 Vin+/Vin-的偏移均为2.5时、1.4还可以)、我将增益降至1以避免输出饱和(因为 Vin+/Vin-的偏移量超过2.3/2.7V)。

    由于传感器到另一个传感器的输出偏移将发生变化、因此它可能再次饱和。

    我认为没有办法只保留输入信号的差分部分而不考虑每个输入的大部分偏移(如果 FDA Vin_cm 处于良好范围内)、并且在 Vocm 上具有干净的 FDA 输出中心?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您需要在求和结上去掉这些100nF、这是一个自身振荡的路径、您能否列出两个输入共模和 Vpp 以及所需的输出 Vocm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这3个电容器未焊接(是的、如果不是、它会振荡)

    输出声码将为1.65V (3V3参考 ADC 的一半)

    VIN+偏移= 2.295V、峰间值= 2.37V

    VIN-偏移= 2.675V、峰间值= 2.41V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Clement、我用较低的速度和功率 THS4551来设置它、可能足够快、可以满足您的需求-此外、这些 R 对于这么快的器件来说太高了、我针对增益为1的1、去了1k 和1k、 1.4k 的增益实际上显示了瞬态中的非线性、但1的增益有效、我想、  

    首先、直流工作点、明显具有2.675-2.295 = 380mV 的输出偏移(增益为1)-这就是我们得到的结果、  

    然后、如果我们打开正弦波源(我使用依赖源从 V-侧获取 V+侧的反相衰减版本)、我们将在输出端获得偏移正弦波。 由于直流输入电平、Vpp 只是两个输入 Vpp 相加的总和、最初移位了相同的380mV。 这是100kHz 输入、  

    附加的文件,  

    e2e.ti.com/.../THS4551-version.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、谢谢、我也取得了同样的成绩。

    我的传感器在低频下工作、这就是我使用更高电阻值的原因。 老实说、对于这个低频应用、使用 FDA 的成本略高。

    我只是想 将2个 sin+/sin-输入转换为以1.65V 为中心的差分信号、用于 ADC。 也许我可以使用2个经典运算放大器。