This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:独特的输出波形

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136384/ths4561-peculiar-output-waveform

器件型号:THS4561

e2e.ti.com/.../201016-Preamp-6363-Amp-_2D00_-PCB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chet、

    具体的"特性"是什么? 您能否向我展示引发此输出的输入信号、并展示相同输入下 LTC6363输出的外观?

    1、在连接线圈的情况下、FDA 的增益为93.1k/200= 465V/V。 这将使输入失调电压增益高达非常高的值。 您是否需要如此高的增益? 您要测量的输入信号振幅范围是多少?  

    2.  信号频率是多少? 也许我们可以尝试交流耦合放大器电路、以便直流增益不是很高、但信号增益仍然很高。

    您是使用放大器来乘以电压还是这是积分器? 如果是前者、如果您移除33pF 反馈电容器、则该电路的带宽将增加、增益将更加稳定。 这样可以解决问题吗?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Chet、  

    在那里发生了很多事情、您可能会尝试在 THS4561输入端放置一个电容器、  

    对于 FDA、33pF 反馈将噪声增益设为1、THS4561实际上对位解补偿。 在两个输入引脚上尝试50pF、使其尽可能靠近引脚。  

    最好在仿真中提供完整的原理图-如果您压缩.asc 文件、我可以使用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我有47pF 电容器、我将尝试直接在输入引脚上安装这些电容器。  我将告诉您发生了什么。

    谢谢、

    Chet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    特性显示在波形截屏的黄色圆圈中。  您可以看到输出信号如何偏移、然后信号在 该直流偏移的基础上偏移、直至偏移消失。  LTC6363输出看起来与所示完全相同、但未显示直流偏移。  它的输出是一个连续平滑的形状、没有直流偏移(以黄色圆圈显示)。

    1)是的、我们需要高增益、并且系统需要直流耦合、因为我们正在测量金属目标中感应到的磁场的阶跃响应。  输入信号幅值大约为10s 至100s uV。

    2) 2)输入是阶跃响应、因此必须进行直流耦合。  也许一个非常小的交流耦合电容器可以工作(PFS)。

    我可以完全移除33pF 反馈电容器并尝试。

    Chet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看的是 LTC6363、它是 AOL 曲线中具有第二极对零的真正奇数之一、这使它们得到500MHz GBP、 但35MHz 单位增益带宽-关键是他们尝试使用该技巧在内部稳定以实现低增益- THS4561对反馈和负载电容器有点影响、但输入端的电容器是一个可能有帮助的噪声增益整形技巧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除33pF 反馈电容器已解决了该问题。  在6个不同的前置放大器电路上完成此操作后、消除了直流偏移特性。  移除反馈电容器还消除了上电时对电源轨的任何初始锁存。