This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:SMBus 警报响应

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136183/ina3221-smbus-alert-response

器件型号:INA3221

各位专家、您好!

我看到 INA3221具有 SMBus 警报响应功能;

我们能否将严重/警告/PV/TC 的四个开漏输出引脚组合成一个信号发送给主器件、当发生任何事件时 、主器件可以通过 SMBus 警报响应找到特定的 INA3221、然后检查寄存器以查询警报类型。

这样、我们可以保存主器件的一些信号引脚、主器件不需要连接四个警报、INA3221只需要一个警报。

它可以像这样连接吗? 严重/警告/PV/TC 的四个故障是否支持 SMBus 警报响应?

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、这些可以在一条警报线路上连接到 MCU、然后可以从您提到的寄存器中获取详细信息。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。