This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM-978:在测试和 APD 模式下、OUTN 和 OUT 引脚上的电压均为0伏。

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136390/opa857evm-978-0-volts-at-outn-and-out-pin-in-both-test-and-apd-mode

器件型号:OPA857EVM-978
主题中讨论的其他器件:OPA857

您好!

在测试和 APD 模式下、OUTN 和 OUTP 引脚处的电压均为0伏。 VCC 为3.3伏。 理想情况下、OUTN 引脚处的电压应为1.83V。

此致、

Amar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    我同意您应该在输出端获得1.83V 电压。 您是否在 OPA857的输出端或 T1变压器的输出端测量了0V? 变压器将仅输出交流信号、其直流输出为0V。

    此致、

    肖恩