This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA692:多路输出:是否不需要使用通道来添加虚拟负载?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA692, OPA3692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135601/opa692-multiple-output-should-no-used-channels-need-to-add-dummy-load

器件型号:OPA692
主题中讨论的其他器件: OPA3692

最近、我使用 OPA692设计了4通道视频扇出板、如下图所示:

在某些情况下、我仅打开 CH1、不使用 CH2~4。

此时、CH2~4喜欢天线。

我是否应该在端接(SMA 连接器)的末端添加虚拟负载(75 Ω)到未使用的通道、以防止引入射频噪声?

我最近注意到这个虚拟负载:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dewei、

    这些"天线"引入的电压噪声是否确实出现在放大器的低阻抗输出上? 在我看来、放大器输出应该提供足够强的信号来忽略从这些断开的负载接收到的任何天线噪声。 我了解了添加端接如何将负载形成的任何天线接地、但它可能会不必要地消耗额外的功率。 这些 SMA 负载通常仅用于模拟传输线路负载。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dewei、

    [引用 userid="470620" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135601/opa692-multiple-output-should-no-used-channels-need-to-add-dummy-load "]在某些情况下,我只打开 CH1,CH2~4不使用。

    这话什么意思? 您是否已安装了所有所示组件、但在正确的交叉处切割铜轨? 电缆呢? 您是否仅将电缆连接到 CH1或 CH2-4?

    [引用 userid="470620" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135601/opa692-multiple-output-should-no-used-channels-need-to-add-dummy-load "]目前,CH2~4喜欢天线。

    这话什么意思? 您担心某个东西像天线一样工作吗? 或者您注意到了 EMI、就像天线一样工作? 如果您注意到 EMI、您确切地注意到它在哪里? 以及如何实现? 测量? 同样、是否有任何电缆连接到 CH2-4?

    请更加具体。 无详细信息->无帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢@kai klaas69和@Sean Cashin 的回复、很抱歉、回复太晚了。

    此处的电路:

    这里是部分功率

    对于1Vpp、1M/10MHz 测试、它们没有问题。

    但是、当我将电压降至0.1V 时、我发现了噪声:

    上图:OPA3692@1MHz/1Vpp

    下图:OPA3692@10MHz/1Vpp

    黄色:函数发生器的 CH2输入(波形与函数发生器的 CH1输入相同)

    红色:输出 CH1/50 Ω 负载

    绿色:输出 CH8/1M Ω 负载

    我猜噪声来自接地或 EMI、因为当我用铝外壳屏蔽(覆盖)时、效果会更好。

    因此、我想我添加了 SMA 虚拟可能:

    *屏蔽未使用的输出以提高 SNR


    如果我将未使用的 SMA 连接器暴露在空气中:

    *如果我没有连接任何设备,则未使用的通道可能是天线。(?) EMI 噪声可能会通过未使用的通道传导?

    我知道虚拟负载可能会导致额外的功耗、

    但在我的情况下、此负载很小、我们的电源可以提供足够的电流(1.5A、+5/-5V)、

    所以这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dewei、

    我觉得这有点像放大器不稳定。 增加这些 额外负载应该 会有所帮助。 但是、希望您不需要太大的2.5V 振幅;该放大器的最大线性输出电流约为190mA、并且过多的负载会增加放大器的失真。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dewei、

    在此频率范围内、电动力学的麦克斯韦定律发挥了作用:

    在两端正确端接的传输线路的信号完全在传输线路内部传输。 信号的电磁场("波形数据包")没有一部分离开传输线路。 靠近传输线路的任何接地金属都不会对其产生任何影响。 信号的电磁场(波形数据包)完全被捕获在传输线路内。

    另一方面、如果两端的传输线路端接不当、则波形数据包不再完全在传输线路内部传输、信号电磁场的一部分会离开传输线路、并在传输线路外部传输。 靠近传输线路的金属物体现在将对信号产生相关影响。 传输线路不再看起来完全欧姆、而是变得复杂、可以观察到振铃和回声。

    因此:在未正确端接电缆两端的情况下、不要将任何电缆(传输线路)连接到 OPA692的输出、即使是短电缆("猪尾")也是如此。

    为什么不在印刷电路上焊接 SMA 插座? 这样您就可以避免猪尾。

    Kai