This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2180:OPA2180IDR

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA180, OPA196, OPA197, OPA191, OPA192, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136753/opa2180-opa2180idr

器件型号:OPA2180
主题中讨论的其他器件:OPA180OPA196OPA197OPA191OPA192TINA-TI

您好!

美好的一天!!

作为我们设计之一的一部分、我们将 OPAMP "OPA2180IDR"用作单电源应变仪桥式放大器电路。 此运算放大器的输出连接到 ADC"ADS1220IRVAT"。
下面附上了仿真文件。


应用手册中的内容

我们已更换了电阻器、如下所述、

R11:600 Ω、R4:10K、R2:10K
在本例中、
应变仪的激励电压为12V。
基准电压通过分压器使用电阻器10K 和2.7K 进行设置、基准电压(2.551V)通过2.7K 电阻器获取。
电桥电阻为350欧姆、应变仪的输出为2mV/V

下面是施加强制时 ADC 的响应。
 


电路的输出电压似乎与施加的力不是线性的。
在测量电压时会出现突然的电压下降、如图所示。 我是否可以知道原因?

请告诉我该电路是否稳定。 为了避免这种电压骤降并通过施加的力保持线性、我需要进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您的电路中存在错误:R3应等于 R4。 但分压器 R7 / R8破坏了这种对称性。 可以通过低欧姆源驱动 R4、也可以修改电阻、使 U1的输入端看到10k 源电阻。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    如 Kai 所述、要使应用正常工作、R3和 R4必须匹配、但它们不匹配-请参阅下文。

    因此、您必须缓冲基准电压、如下所示

    或者、您需要使用等效电阻器将基准电压设置为10k -请参阅下面的内容。

    话虽如此、OPA180是一款斩波放大器、在该放大器中、较大的不匹配输入阻抗可能会导致输入电流(IB)尖峰的换向(来自自动校准输入开关) 额外的失调电压误差-因此、我建议将 OPA191或 OPA196等线性运算放大器(2.5MHz 的 GBW)用于此应用、如果稳定时间很重要、请使用 OPA192或 OPA197 (10MHz 的 GBW)。

    将来、为了提高效率、请附上您的 TINA-TI 原理图-我 在下面附上了我的。

    e2e.ti.com/.../Alan-OPA2180-Strain-Gauge-Bridge-with-Buf-Ref.TSCe2e.ti.com/.../Alan-OPA2180-Strain-Gauge-Bridge-with-no-Buff.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Marek、

    你好、

    有几个疑问、

    我们是否可以改用仪表放大器?

    我们的 ADC 范围是0-5V。 因此、如果我们实施上述电路、让我们考虑对称重传感器施加力。 应变仪的电阻会发生变化吗? 例如、其中一个电阻从350欧姆更改为360欧姆。 因此、该电路的输出将超过5V、这不适用。 那么、我们如何避免这种情况呢?

    连接下面所述电路的熨平板

    此外、还附上原理图 Tina 仿真文件。 请检查一下、 让我了解一下这个问题、以便我们能够继续进行更改。

    e2e.ti.com/.../strain-gauge.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    [引用 userid="511253" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136753/opa2180-opa2180idr/4219423 #4219423]1. 我们是否可以改用仪表放大器[/quot]

    因为?

    [引用 userid="511253" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136753/opa2180-opa2180idr/4219423 #4219423]2. 我们的 ADC 范围为0-5V。 因此、如果我们实施上述电路、让我们考虑对称重传感器施加力。 应变仪的电阻会发生变化吗? 例如、其中一个电阻从350欧姆更改为360欧姆。 因此、该电路的输出将超过5V、这不适用。 那么、我们如何避免这种情况呢?

    电路的外观取决于您的应用。 如果电桥提供双极信号、则电路将工作:

    另一方面、如果电桥的信号是单极的、则应修改电路并降低基准电压。 例如:

    但请参阅此处 Marek 给出的建议、了解最好不要使用斩波运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想知道在单极情况下、Kai 为什么选择24k/1k 的 R7/R8、那么它是为了参考高于 接地电压500mV 左右的输出电压范围的下端、以确保 OPA180按照 AOL 条件中的指定线性运行-请参阅下面的内容。

    使用匹配的电桥电阻器执行此操作时、输出为480mV -请参阅下文。

     

    运行瞬态分析显示快速趋稳时间-请参阅下文。