This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:器件型号建议

Guru**** 2983340 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4051, TLV4041, TL331, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136715/tlv1805-part-number-suggestion

器件型号:TLV1805
主题中讨论的其他器件:TLV4051、 TLV4041、 TL331、 TLV7011

大家好、

我的设计中的主电源输入为12V。  我需要监控此12V 电源并使用具有迟滞功能的比较器生成 PGOOD 信号。

当电源电压大于10.5V 时、比较器的发生器电源状态良好。 比较器输出连接到可接受3.3V 电压电平的 FPGA。  

您能不能建议使用比较器(带迟滞)器件型号、该器件型号可用于监控12V 的输入电压并生成可连接到3.3V IO 信号的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有10.5V 的基准电压或其他电压?

    如果您还没有基准电压、请使用具有集成基准的比较器、如 TLV4041/TLV4051。 由 FPGA 的3.3V 电源供电、并使用分压器将输入从10.5V 降低到内部基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、

    比较器是否会由12V 电源供电? 还是3.3V 电源?

    有许多方法可以实现这一点、因此有多种选择。 Clemens 提到了最常见的方法。

    是否有任何"关键"规格(精度除外)、例如所用的尺寸或功率?

    迟滞有多大? 您预期的跳闸点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我没有任何基准电压。 我的板中只有两个电压。 FPGA 的电源输入为12V 和3.3V IO 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    关于供应问题,只需澄清。 如果我用12V 电压为比较器供电、输出电平是否也是12V?  

    2.对使用的尺寸和功率没有限制。

    我的跳闸点是10.5V。 如果12V 电源电压降至10.5V 以下、则比较器输出应变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果比较器具有推挽输出、则高输出电压将为12V。如果比较器具有集电极开路或漏极开路输出、则高输出电压由上拉电阻器决定、即、该电压可用于电平转换。
       如果比较器由3.3V 电源供电、则可以使用推挽输出。

    您需要一些基准电压。 您可以使用3.3V 电源(如果足够精确)或具有内部基准的比较器。

    如果输入电压关闭、应该会发生什么情况? (即、比较器是否甚至可以由输入供电?) 似乎最佳解决方案仍然是 TLV4041。 (kΩ TLV4041R5DBVR 和100 μ A/4.99 kΩ 分频器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家的好建议。  谢谢你

    Paul

    虽然您目前已经获得了一些不错的选择、其中包括具有集成基准的比较器、但我认为您也可以将可用于创建基准的3.3V 电压进行分频。  它实际上归结为10.5V 阈值的精度。  这是我所指的使用 TLV7011的概念。  由于由3.3V 电源供电、因此最好使用具有轨到轨输入的比较器。  如果您希望使用受监控的12V 电源为比较器供电、我们可以使用 TL331等器件。  具体取决于您的系统偏好。  我 附加了仿真文件、以便您可以根据自己的喜好进行调整、 在本用例中、当达到10.5阈值时、我使输出变为低电平、我假设恢复的迟滞电平为0.5V、因此如果电压缓慢达到10.5V、输出不会抖动。  希望这对您有所帮助。

    卡盘

    e2e.ti.com/.../TLV7011_5F00_UV.TSC