主题中讨论的其他器件:TLV4051、 TLV4041、 TL331、 TLV7011
大家好、
我的设计中的主电源输入为12V。 我需要监控此12V 电源并使用具有迟滞功能的比较器生成 PGOOD 信号。
当电源电压大于10.5V 时、比较器的发生器电源状态良好。 比较器输出连接到可接受3.3V 电压电平的 FPGA。
您能不能建议使用比较器(带迟滞)器件型号、该器件型号可用于监控12V 的输入电压并生成可连接到3.3V IO 信号的输出电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的设计中的主电源输入为12V。 我需要监控此12V 电源并使用具有迟滞功能的比较器生成 PGOOD 信号。
当电源电压大于10.5V 时、比较器的发生器电源状态良好。 比较器输出连接到可接受3.3V 电压电平的 FPGA。
您能不能建议使用比较器(带迟滞)器件型号、该器件型号可用于监控12V 的输入电压并生成可连接到3.3V IO 信号的输出电压。
如果比较器具有推挽输出、则高输出电压将为12V。如果比较器具有集电极开路或漏极开路输出、则高输出电压由上拉电阻器决定、即、该电压可用于电平转换。
如果比较器由3.3V 电源供电、则可以使用推挽输出。
您需要一些基准电压。 您可以使用3.3V 电源(如果足够精确)或具有内部基准的比较器。
如果输入电压关闭、应该会发生什么情况? (即、比较器是否甚至可以由输入供电?) 似乎最佳解决方案仍然是 TLV4041。 (kΩ TLV4041R5DBVR 和100 μ A/4.99 kΩ 分频器。)
大家的好建议。 谢谢你
Paul
虽然您目前已经获得了一些不错的选择、其中包括具有集成基准的比较器、但我认为您也可以将可用于创建基准的3.3V 电压进行分频。 它实际上归结为10.5V 阈值的精度。 这是我所指的使用 TLV7011的概念。 由于由3.3V 电源供电、因此最好使用具有轨到轨输入的比较器。 如果您希望使用受监控的12V 电源为比较器供电、我们可以使用 TL331等器件。 具体取决于您的系统偏好。 我 附加了仿真文件、以便您可以根据自己的喜好进行调整、 在本用例中、当达到10.5阈值时、我使输出变为低电平、我假设恢复的迟滞电平为0.5V、因此如果电压缓慢达到10.5V、输出不会抖动。 希望这对您有所帮助。
卡盘