This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239A-EP:电流消耗

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136891/lm239a-ep-current-consumption

器件型号:LM239A-EP

数据表中提到了整个 IC 的总电源电流要求为2mA。 但是、低电平输出电流(典型值为16mA)的规格并未明确提及、它是用于单个比较器还是用于整个 IC。

请澄清这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电流定义为流入 VCC流出 GND 的电流。 输出电流不会流入 VCC、因此不会包含在电源电流中。

    每个引脚测量输出电流。 (如果存在总限制、则将其指定为 GND 引脚限制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 谢谢、Clemens。

    每个输出可灌入高达20mA 的电流。 请参阅绝对最大值表、"输出电流线路"。

    但我们建议将灌电流保持在8mA 以下、以避免电流限制和合理的 VOL 电压。 请参阅第5页的"输出饱和电压"图。