This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:线性度通常可提高40:1

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135018/xtr105-typically-achieving-a-40-1-improvement-in-linearity

器件型号:XTR105

大家好、

我们的一位客户询问了40:1结果计算过程。 是否有人可以分享它的计算方式或解释它是如何获得的?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    XTR105的数据表和本应用手册包含有用的信息:

    e2e.ti.com/.../2251.slyt442.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢 Kai 介绍应用手册!

    这是另一张 PPT 幻灯片。 如果您需要其他帮助、请告知我们。  

    e2e.ti.com/.../5504.OPA188-2_2D00_wire-analogue-linearization-09162022.TSC

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu433/tidu433.pdf?ts=1663340022589&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果这与 RTD 测量有关、另请参阅以下链接。  

    https://static5.arrow.com/pdfs/2013/11/24/3/19/23/744/txn_/manual/slau520.pdf

    最棒的  

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    请注意、正反馈方法用于此处的线性化。 您可以在 Raymond 所示的原理图中很好地看到这一点:正反馈由 R5提供、R5从运算放大器的输出连接到+input (!) 运算放大器。 我在这里强调这一点、因为在应用手册中很少解释为线性化使用正反馈。

    正反馈非常不寻常、因为在大多数线性运算放大器电路中、仅使用负反馈。 负反馈可稳定电路并使其线性化。 但是、正反馈有破坏 OPAMP 电路稳定的趋势。 很高兴、在这里、执行线性化只需要很小的正反馈量、这在大多数情况下不会导致稳定性问题。 然而、设计人员应该关注最终的稳定性问题。

    还有另一个使用正反馈且已知存在严重稳定性问题的 OPAMP 电路、即"Howland 电流泵"。 HOWLAND 电流泵必须经过非常仔细的补偿、以确保性能稳定、尤其是在负载复杂的情况下。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond