This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:INA138的输入滤波器

Guru**** 2584755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136373/ina138-input-filter-of-ina138

器件型号:INA138

大家好、

是否需要输入滤波器?

还是应该将其删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    视情况而定。  

    关于差分输入滤波器(C3116和 R2311 R2312):

    • 电流负载有多大噪声?
    • 来自负载的噪声是否会在输出端产生显著的噪声?
    • 该输出噪声是否可以在后处理过程中取平均值或使用输出滤波器进行滤波?

    关于共模输入滤波器(C2303和 C2304):

    •  VBUS 有多吵?
    • 是否有大型 VBUS 瞬变会因交流 CMRR 而导致 Vout 干扰?
    • Vbus 中是否存在导致 Vout 宽带噪声的宽带噪声?
    • 是否可以在输出端对 Vout 进行滤波?
    • VBUS 是定期开关吗?
      • 如果是这样、每次 VBUS 变化后、Vout 所需的稳定时间是多少?
    • VBUS 可以承受多大的负载电容?

    这些是在考虑需要输入滤波器时要提出的问题。 除非 VBUS 特别嘈杂、否则通常不需要共模电容器(C2203和 C2304)。 最好在电路板上为这些无源器件保留焊盘、并在实际条件下测量系统噪声、以确定是否需要滤波。 如果同时需要差分和共模、请保持差分电容(C3116 >10*C2203)。 这是为了在 VBUS 发生较大变化时帮助保持感测电压稳定、在这种变化中、共模电容器必须重新平衡其电荷、这可能导致需要稳定的动态偏移、从而增加总体信号稳定时间。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    让我总结一下您的意见、

    因此、我将告诉客户、DY C2303和 C2304、保留其余部分、但将 C3116增加到1uF、对吧?

     PR2311 PR2312如何、我是否也应该对它们进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我认为这里的问题是、数据表没有给出任何有关输入滤波器的信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    这一切取决于客户在信号放大之前需要对其进行滤波的数量、以及在输出端对信号进行滤波是否过于麻烦。 使输入差分电容器1uF 可能不是最佳电容、因为这些大电容对于信号链而言并不是很理想的。 通常、NP0/COG 电容器更好。 然而、回答这个问题的最佳方法是首先询问所需的最小信号带宽和/或电流阶跃响应所需的最快稳定时间是多少。 例如,如果系统在大电流变化后需要30uS 的精确电流数据,则输入 RC 时间常量需要为30uS/(5*2)=3us。 5表示电容器达到满电荷所需的5个时间常数、2表示这是一个 R-C-R 滤波器、因此与单端 RC 相比、C 充电所需的时间更长。 请记住,此滤波器的截止频率为1/(2*2*PI*R*C)。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter