This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2172-Q1:短路电流定义

Guru**** 2512525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136612/tlv2172-q1-short-circuit-current-definition

器件型号:TLV2172-Q1

大家好、团队、我的客户有以下问题:

在数据表(SBOS784C–2016年11月–2019年1月修订)中、短路电流定义如下所示。

我想确保我的理解是正确的、我希望您能提供帮助。

 

在本例中、运算放大器配置为在引脚1上输出5V 或8V5 (在 PIN2上提供反馈)。 现在,假设在该引脚(OUT A)发生接地短路。

下面的定义是否意味着电流将在内部限制为75mA (典型值)? 如果是、此保护功能是否存在时序限制? 还是可以连续施加该电流?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有显式保护功能。 输出只是没有足够的驱动强度来拉取或灌入更多电流。 如图5所示、确切的限值随温度变化很大、但绝对最大额定值(第6.1节)保证一个输出可以连续短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    一般而言、当与理想的完美运算放大器配合使用时、请避免对实际运算放大器执行任何没有意义(没有影响)或产生无限幅度响应的操作。 这些是直接输出电容和短路。 原因是电路响应将不再仅基于运算放大器电路中的其他组件。 运算放大器本身可能会增加结果的可变性。  对于短路、添加一些串联电阻、以便应用 设置"短路"电流。  

    一个放大器可直接短路为绝对最大额定值。 因此不建议使用。 另请注意、ABS MAX 结温为150C、如果持续短路导致结温升至150C 以上、则用量超过 ABS MAX 表。 如果电源电压较高、这种情况就更有可能发生。