This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:值差异、因此无法正常工作

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1131242/tl072-difference-in-value-and-consequently-not-functioning-properly

器件型号:TL072

我们的产品的技术测试中发现了这一特性、即批次1621012MY1的制造商 TExaS 的组件 TL072、在中有所不同
因此无法正常运行。 测试中发现、从4kHz 开始、产品的压降很大
响应。 在18KHz 时、结果在产品上为-8dB。
使用了2、500件、而且还在发送、但封装外、并带有焊料痕迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    箭头参考:RMA-2022-04254

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据之前的主题、您能否提供器件所用电路的原理图?

    在上一个线程中多次要求执行此操作。 这是帮助回答您的问题所必需的信息、如果没有它、我们无法提供意见。 您链接的上一个线程由于不活动而被锁定。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCH_HL800.4-TPT1000.4_2ohms_R4A.pdf  

    大家好、上面是他们最终提供的原理图。 请告知我们您是否能够访问上述链接。  

    谢谢、  

    Josheil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    90Hz 低通滤波器看起来很奇怪。 R109和 R137为运算放大器的输出端提供了强负载、并导致高负载电流。 在低频时流动、1Vpeak 10mA 峰值电流。 是这样吗?

    此外、C90连接到这两个电阻器的连接点。 这看起来非常不寻常。 看起来像是一个无增益的 Sallen Key 滤波器和一个具有增益的 Sallen Key 滤波器的组合。 这是否已计划?

    此外、如果该低通滤波器具有精确的性能、则不应在该低通滤波器中使用 X7R 电容器、因为它们会随频率、电压和温度产生巨大的电容漂移。 应使用塑料箔盖或至少 NP0。

    [引用 userid="509664" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1131242/tl072-difference-in-value-and-consequently-not-functioning-properly ]测试中发现、从4kHz 开始、该产品的性能显著下降
    响应。 在18KHz 时、产品的结果为-8dB。[/QUERP]

    您确定 C47和 C52为15pF 而不是150pF 吗?

    即使电容仍焊接在电路中、许多电容表也允许测量电容。 移除运算放大器的电源电压并测量 C47的电容。 如果电容表给出了一个奇怪的读数、请仔细地将 C47除以之后测量其电容。 如果电容器为150pF 而不是15pF、我不会感到意外。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josheil、您好!

    我想告诉大家,这是一个公开的论坛。 我已下载您的原理图、并将通过链接删除该帖子。 在未来的情况下、如果您不想公开共享原理图、您可以在 E2E 上将我添加为朋友、并直接发送原理图。

    用仿真补充 Kai 的注释:如果 C47和52的值为15pF、则截止频率为33.87k

    如果它们为150pF、则截止频率为4.6kHz 时的3dB

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、  

    以下是客户的回答:  

    90Hz 低通滤波器看起来很奇怪。 R109和 R137为运算放大器的输出端提供了强负载、并导致高负载电流。 在低频时流动、1Vpeak 10mA 峰值电流。 是这样吗?

    此外、C90连接到这两个电阻器的连接点。 这看起来非常不寻常。 看起来像是一个无增益的 Sallen Key 滤波器和一个具有增益的 Sallen Key 滤波器的组合。 这是否已计划?

     

    ---- 是的、这个电路已经使用了很长时间。 TI 在巴西的员工知道这一点

     

    此外、如果该低通滤波器具有精确的性能、则不应在该低通滤波器中使用 X7R 电容器、因为它们会随频率、电压和温度产生巨大的电容漂移。 应使用塑料箔盖或至少 NP0。

     

    有缺陷的 RMA 团队说:

    测试中发现、从4kHz 开始、产品的压降很大
    响应。 在18KHz 时、结果在产品上为-8dB。

    您确定 C47和 C52为15pF 而不是150pF 吗?

    ---------- 是的、我们当然可以

    即使电容仍焊接在电路中、许多电容表也允许测量电容。 移除运算放大器的电源电压并测量 C47的电容。 如果电容表给出了一个奇怪的读数、请仔细地将 C47除以之后测量其电容。 如果电容器为150pF 而不是15pF、我不会感到意外。

    箭头参考:RMA-2022-04254

    谢谢、  

    Josheil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josheil、您好!  

    我将继续在这里提供支持、因为 Jerry 目前已不在办公室。  

    该批次的故障率是多少? 相同器件的其他批次又如何?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州