This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:仿真延迟为1000us、而不是300us。

Guru**** 2511735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137485/lm2903b-delay-is-1000us-instead-of-300us-in-simulation

器件型号:LM2903B

我正在寻找开关时间低于1us 的比较器、我发现 LM2903B 具有满足此要求的以下规格。  


因此、我尝试在 PSPICE 中使用类似的测试条件仿真 LM2903B、但我得到的开关时间为1000ns、与第二个规格匹配、而不是第一个规格匹配。 我已经包含了仿真电路及其输出的图像。

关于为什么我看不到300ns 的开关时间的任何想法。 谢谢你。  

Derek Belsky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    简单。 该模型使用最坏情况编号。 模型未考虑过驱因素。

    300ns 具有大输入信号-对于比较器而言、该信号非常大。 1us 用于5mV 过驱(过驱是超过阈值的信号量)。

    请参阅第16页上的传播延迟图。 这些将向您展示您对速度的期望。

    请勿尝试尽快"推送"器件...速度可能会随工艺±15%或更高而变化...因此、如果您需要速度、最好是获得更快的比较器、而不是尝试将较慢的比较器推送到其限制范围。