This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:AD 转换错误、波形减少失真

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137165/ina226-ad-conversion-error-waveform-reduction-distortion

器件型号:INA226

DEAS:

  我们测试 INA226性能、输入电压为 锯齿波、电压范围为1.68至3.38V、 频率为1Hz、我们将输出置于 FPGA 并 恢复波形、但 存在失真、波形如下所示:


波形失真

AD 输出、I2C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA226似乎只测量总线电压? 这些圈出的失真可能是 INA226设置和 FPGA 读取结果的频率的组合造成的。 但我们需要了解有关设置的更多详细信息。

    您可以共享 INA226的设置吗? 可能是 FPGA 和 INA226之间通信的带时间戳的日志? 我要检查的另一个地方是 FPGA 数据更新是否没有错误。 例如、如果在存储下一个新值之前将其前一个值清零到寄存器中。

    此致、Guang