This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:ina253-A2噪声

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137177/ina253-ina253-a2-noise

器件型号:INA253

我正在测量输出上50kHz 区域的噪声峰峰值约为15mV。 这似乎符合芯片规格。 然而、它被用作一个反馈信号并且正在驱动一些振荡。 在 SH 至 IN 接合点或输出端、过滤信号的最佳位置是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    通常、滤除高频噪声的最佳位置是 SH 至 IN 结点、尤其是在共模(CM)输入电压稳定时。 否则、如果 CM 电压为 PWM、滤波元件的不匹配可能会引入不必要的失真、从而无法实现其目的。 因此、对输出进行滤波可能是更好的选择。

    借助稳定的 CM 电压、您可以实现这两者。 输入滤波器可以接收更高频率的干扰、以防止其混叠至低频率、而输出滤波器可以具有更窄的带宽、从而降低50KH 噪声。

    此致、Guang