This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:使用 INA326和 AMC1311来审查电路的请求

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, INA326, INA143, INA146, PGA281, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136574/ina326-request-for-reviewing-circuit-using-ina326-with-amc1311

器件型号:INA326
主题中讨论的其他器件:AMC1311INA143INA146PGA281PGA280

你好吗?

作为标题、请查看电路。

AMC1311的输入和输出范围 为0至+2V。

第一个 INA326的增益为10。(2V 至20V 范围)

 第二 个 INA326的增益为0.1。(20V 至2V 范围)

然后、问题是偏移。

使用+1V REFence、 如果像图片一样连接到导线、是否可行? (0至+2V ->-10至+10V -> 0至-2V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sungyun、

    不清楚您在原理图中尝试执行的操作。 INA326电源轨在单电源中的额定电压高达5.5Vdc。  

    您布置了两个电路、上一个电路的增益为0.1V/V、下一个电路的增益为40V/V 然后将两个电路串联。 请描述设计意图。  

    我将在 INA326中为您提供一个示例。  

    这就是在布置的极长 INA326中 VCM 与 Vout 线性关系。  

    下面是 INA326下限配置的 VCM 要求、其中假设 Vs = 5Vdc、VCM = 1V、Vref = 2.5V、增益= 40V/V

    如果您要使用 Vref = 1Vdc、则需要将 R3/R2分压器修改为1Vdc、并使(R2||R3)= 200kΩ Ω。

    e2e.ti.com/.../INA326-E2E-09222022.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的审阅和仿真。

    电源电压范围是我的错误。 因此、我将重试增益和偏移设计。

    基本上、我尝试在没有多级设计的情况下替换 AD524 (模拟器件)。

      如果您使用此芯片、则可以使用2个可变电阻器轻松更改零点和范围。 (http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~tarporn/487/HandOut/SigCon.pdf)

    我想设置双电源范围±12V 或更高的增益范围0.1~10、但这仅用于增益1或更高。

    您可以为这种器件推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sungyun、

    [引用 userid="23361" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136574/ina326-request-for-reviewing-circuit-using-ina326-with-amc1311/4219202 #4219202"]我想设置双电源范围±12V 或更高的增益范围0.1~10,但这仅用于增益1或更高。

    您可以使用我们最新的全差动仪表放大器(IA)来实现这一目标。 最小增益为0.2V/V 这只是36Vdc IA、此时增益可以低于1。   

    [引用 userid="23361" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136574/ina326-request-for-reviewing-circuit-using-ina326-with-amc1311 "]第一个 INA326的增益为10.(范围为2V 至20V )[/引用]

    我们有非常广泛的选择以满足要求、请参阅下面的 IA 选择。  

     

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#p358min=1.8;5.5&p358max=12;36&sort=p773min;asc

    [引用 userid="23361" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136574/ina326-request-for-reviewing-circuit-using-ina326-with-amc1311 "] 第二 个 INA326的增益为0.1.(20V 至2V 范围)[/quot]

    增益<1 IAS 主要在5.5V 直流或更低电压下工作、请参阅下面的列表。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#p358min=1.8;5.5&p358max=3.3;5.5&p1181typ=0.001;2.5&p480=1&sort=p773min;asc

    电路可以与多个 IAS 一起使用、也可以使用一个运算放大器+ IA 或其他组合。 调整零和跨度似乎是可能的,使用 IAS 更容易满足要求。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细信息。

    我将查看是否有任何适用的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SungYun、

    [引用 userid="23361" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136574/ina326-request-for-reviewing-circuit-using-ina326-with-amc1311 "] 第二 个 INA326的增益为0.1.(20V 至2V 范围)[/quot]

    我错过了差分放大器类别、例如 INA146、INA143等。  

     https://www.ti.com/amplifier-circuit/difference/products.html?keyMatch=DIFFERENCE%20AMPLIFIER#p480=1&sort=p773min;asc

    这些应该适用于上述应用。

    如果您愿意、我明天就可以模拟一个。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SungYun、

    [引用 userid="23361" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136574/ina326-request-for-reviewing-circuit-using-ina326-with-amc1311 "] 第二 个 INA326的增益为0.1.(20V 至2V 范围)[/quot]

    此仿真可能满足您的上述要求、即在 INA146中使用差分放大器。 根据您的要求、可以使用最小支持电路来调整零点和范围、请参阅 INA146的数据表。  

    e2e.ti.com/.../INA146-0.1X-09222022.TSC

    [引用 userid="23361" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136574/ina326-request-for-reviewing-circuit-using-ina326-with-amc1311 "]第一个 INA326的增益为10.(范围为2V 至20V )[/引用]

    对于此应用、您也可以使用 IA 或差分放大器。 差分放大器的输入阻抗低于 IAS、但差分放大器可以处理更宽的共模电压范围。 对于您的应用、可能不需要后一项功能、但您可能能够消除隔离放大器。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的评论。

    但是、当使用差动类型而不是外部变量类型时、

    根据电阻变化更改放大比时、正电压部分和负电压部分的放大比看起来不同。

    可变电阻器的用途是调整由于多级运算放大器特性而产生的偏移和增益波动。 因此、应可以通过将增益从0.1更改为0.09~0.11、并通过使用可变电阻器将增益从10更改为9~11 Ω。 (可根据1V 将失调电压更改为0.9~1.1V 电平)

    在我们自己查看了各种内容之后、我们决定排除此项目的变量方法。

    感谢您通过各种方式进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SungYun、

    [引用 userid="23361" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136574/ina326-request-for-reviewing-circuit-using-ina326-with-amc1311/4220547 #4220547"]根据电阻变化更改放大比时,正电压部分和负电压部分的放大比看起来不同。

    如果您详细描述了该问题、我可能会查看。  

    我们有可编程增益仪表放大器、例如 PGA280、PGA281。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/pga-vga/products.html?keyMatch=PROGRAMMABLE%20GAIN%20AMPLIFIER#p3229=PGA&sort=p512;asc

    如果应用需要以小增益增量增加或减小、则可能需要考虑以下电路。 或者、您也可以将电位计与 R2串联、以实现0.09至0.11V/V 的增益电路  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond