This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:请帮助查看并给出相同的建议。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137580/ina226-pls-help-review-and-give-same-suggetion

器件型号:INA226

e2e.ti.com/.../INA226.docx

当负载 SOMC 断开且负载电源 U33未焊接时、电流采样值为峰值14997.460000A、有时为0、实际值为0;尝试在 SOMC_5V_P 网络中连接100K 下拉电阻器、无改进; 尝试在 VCC_SOMC_5V 网络中连接100K 下拉电阻器、但没有改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xiaofu、

    感谢您使用 TI 论坛。  您是否将结果寄存器调整为负值?  可能不是读取真正高电平的电流值、而是稍微负的0A。   

    此致、

    Mitch