This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:OPA145输出所需的电压

Guru**** 2523480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137689/opa145-opa145-out-put-voltage-required

器件型号:OPA145

尊敬的德州团队:

在中  

OPA124UA 已过时、 德州仪器建议替代 OPA145、  但在 OPA124UA 中、输出电压提到12V、 OPA145输出电压提到" OUT OUT Put voltage swing from rail "= 250mV  

我需要 OPA145的输出电压 。 您能否帮助提供详细信息以及如何计算 从轨到输出电压的输出电压摆幅 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA124具有12V 输出和15V 电源、即需要3V 余量。

    OPA145具有轨到轨输出、并且需要更少的余量。 压降主要取决于电流;请参阅图6-12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    感谢 Clemens 的回复!

    [引用 userid="534423" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137689/opa145-opa145-out-put-voltage-required ]您能否帮助提供详细信息以及如何计算 从轨到输出电压的输出电压摆幅 ?  [/报价]

    下图是 OPA145和 OPA124UA 之间的输入 VCM 和 Vout 摆幅比较。

    对于输入电压的低端 VCM 、OPA145可以低至(V-)- 0.1V、这在大约的情况下比 OPA124UA 要好得多 (V-)+5

    对于高端输入电压 VCM、OPA145可以处理高达(V+)- 3.5V 的电压、并且在大约情况下也优于 OPA124UA (V+)-5。  

    对于输出、OPA145接近轨到轨、但 OPA124UA 的输出摆幅在2kOhm 负载下与电源轨相差+/-4V。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond