This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2721:无法导出

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV27L1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136417/tlv2721-cannot-export

器件型号:TLV2721
主题中讨论的其他器件:TLV27L1

大家好、

我使用 滤波器设计工具、我尝试导出设计、但"导出设计"显示为灰色。 当鼠标指向时、会出现注释"SPICE 模型不适用于 TLV27L1。 选择具有可用 SPICE 模型的替代运算放大器以启用仿真导出。 该工具中提供的所有可能的替代方案都是相同的。

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、  

    TLV27L1是一款较旧的器件、因此遗憾的是它没有可用的 SPICE 模型。 只有具有可用 SPICE 模型的器件才允许导出、否则、您可以使用原理图作为参考在 TINA 中构建原理图。 您对运算放大器有何设计要求? 我们可以尝试找到一个合适的解决方案。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    客户希望设计3个截止频率为700Hz、800Hz 和1kHz 的不同分频器。
    此致、
    5月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、  

    诸如电源电压、失调电压、电源电流等运算放大器特性如何? 这是否有任何应用要求?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    应用是创建截止频率为800Hz 的交叉点。 提供的电压值将是148mv、来自无源吉他。 偏移电压值为0。
    他们通过在 TI 设计工具上设计1个低通滤波器和1个高通滤波器来创建交叉、然后使用 Tina TI 将它们组合在一起。
    谢谢你。
    此致、
    5月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、  

    您是否认为滤波器是带通或带阻滤波器? 那么频率范围/限制是多少?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    根据客户、频率范围为20Hz-20kHz。 他们正在尝试构建交叉

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、  

    我们在这方面已经有 TI 验证设计: 双向扬声器的模拟有源分频电路
    请让客户利用该设计:)  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州