This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8262:输入端子二极管-钳位

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8262, LM8272, OPA2322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136660/lm8262-input-terminal-diode-clamp

器件型号:LM8262
主题中讨论的其他器件: LM8272OPA2322

大家好、

LM8262能否支持以下评论?

'输入端子被二极管钳位到电源轨。 摆幅超过电源轨0.3V 的输入信号的电流应限制为10mA 或更低。"

我们可以将 LM8272简化版原理图应用为 LM8262 schmatic、它没有将二极管钳位到 VDD、因此我觉得 LM8262不支持上述注释。

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    LM8272简化版原理图应靠近 LM8262;两者都有输入到输入二极管,两者都是双极的。

    是的、必须限制输入电流。 电流越低越好。 在此期间、超过0.3V 的电源轨、输出可能不正确。 可能会发生相位反转。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM8262的绝对最大额定值允许超出电源轨0.8V、因此存在一些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai-San、Clemens

    这里是测量输入电流的输入引脚的电压扫描。 两个电源引脚均为0V。

      

    LM826X 具有较高的负电压电阻。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我参考了 OPA2322数据表的注释、因此我在问题中重复使用了0.3V、但实际上我的问题是、LM8262的摆幅超过0.8V、超过电源轨的电流应限制在10mA 或更低?

    从 e2e 以下开始、如果我们限制输入电流、则无需限制输入电压。 内部钳位二极管在±10mA 的电流下是安全的。
    内部钳位二极管将输入钳制到 V+/-。

    保护输入免受损坏—EOS -信号-存档- TI E2E 支持论坛

    另一方面、当我们查看 LM826x 时、LM8272简化版原理图中没有连接到 V+/-的内部钳位二极管、因此我要求我们可以将相同的注释引用到 LM8262。

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    哪一项对于应用来说更容易控制、输入电压或输入电流?

    简化版原理图意味着并非所有内容都包含在内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    为了遵循以下注释、进入输入的电流更易于应用控制。
    如果我们可以说 LM8262支持以下评论或类似评论、我将关闭此主题。
    " LM8262的摆幅是否超过电源轨0.8V、应将电流限制在10mA 或更低?"

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    官方限制是超出电源轨0.8V。 未指定电流。 这种界定限制的方法过去很常见。 这种过去的方法并不十分实用、也不是保护"二极管"的最佳方法。 众所周知的过去的一般规则是将电流限制在10mA;这是实际可行的建议。 一些较新的数据表规定了10mA 的电流。 我个人建议1mA、因为它是 ABS MAX 应力的1/10、并且通常易于实施。

    如果需要官方电流、那么我必须推荐一个具有数据表中规定的电流值的不同运算放大器。