您能否支持分享 OPA2180IDGKR 的以下烘烤条件?
1、以下哪一种温度条件可以在 :(1) 120°C、(2) 90°C 和(3) 40°C 的条件下以卷带状态继续生产?
2、在 以下情况下、可以移除卷带并将其作为卷带投入生产:(1) 120°C、(2) 90°C 或(3) 40°C?
3、您能否解释一下对于 OPA2180IDGKR、这些烘烤条件下的每个温度分别代表(1) 120°C、(2) 90°C 和(3) 40°C 的温度?
器件: OPA2180IDGKR
我们已查看 AN-2029《处理和处理建议》报告、该报告的 URL 如下。