This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:AMC3301输入信号和输出增益衰减问题

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137588/amc3301-amc3301-input-signal-and-output-gain-attenuation-issue

器件型号:AMC3301

大家好、

我的客户希望使用 amc3301进行过流保护、对块电路的感应电流进行采样。


仿真 电路如下图所示。


当输入信号为三角波和正弦波时、输出如下。


问题:
1、当输入三角信号时、为什么 amc3301的输入信号和输出增益都衰减?
2、我们如何避免上述问题并使过流保护更加准确及时?

此致、

海尔安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailan、您好!

    如前所述、我们将查看该模型、看看我们是否可以找到有关该行为的说明。  您尝试仿真什么频率正弦/三角?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tom,

    感谢您的回复。 正弦/三角频率为40kHz。

    谢谢

    海尔安