This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:测量电源电流

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250, INA302, TMCS1101, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137207/ina250-measuring-mains-current

器件型号:INA250
主题中讨论的其他器件: INA302、 TMCS1101、 AMC1300

您好!

对于使用 INA250来测量主交流线路电流、是否有建议使用隔离式电源?

输入电流范围为1mA 至10A。 由于是仅交流电、因此失调电压数字不会真正造成问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎表明它按预期工作:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610109/ina250-sensing-neutral-conductor-current-in-ac-mains-application

    我将让帖子保持开放、以获得任何其他有用的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thiago、

    感谢您使用 E2E!

    是的、这应该是可能的、但仅在中性线上。 您需要考虑的问题是器件的共模。 INA250只能承受36Vcm 的电压、因此您只能在此处的低侧执行测量。 该器件将无法在高侧进行测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢您的参与!

    我的应用涉及测量带电导线上的电流。 如果使用隔离式电源、我希望内部放大器在 VCM 上浮动。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus 我刚键入、很快就发送了消息... (笑)那么,你怎么看待我提到的想法呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thiago、

    查看 有关 INA302的此论坛帖子。 该器件采用外部分流器、但与您在此处讨论的解决方案大致相同。 您提议的棘手方面是、我们电流感应放大器内部的所有组件都基于您希望创建的隔离式 GND 基准 GND。 但是、测量将以中性点作为 GND 基准、因此隔离式 GND 和中性点之间的任何变化都可能导致测量中出现误差(如果 VCM 在任何情况下被接至 GND 引脚上、会对器件造成损坏)。 根据 您的规格、这些可能是交易断路器。  

    如果您正在寻找隔离式解决方案、您可能会看到 AMC1300系列、它听起来更类似于您在上面描述的原理图、 该系列中的某些器件还会创建您在此处提到的浮动电源(尽管您需要为此器件提供外部分流器)。 您还可以查看我们产品系列中的磁解决方案、例如 TMCS1101。