This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:设计帮助

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1138096/opa192-design-help

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件: AMC1300

大家好、

您能帮助检查以下设计吗?

这是 一个多输出隔离式电源、使用 opa192运算放大器来读取 ADC、但它们在高功率侧100V 30A 中面临着问题。 根据我的理解、他们尝试启动第一个100V 电源并逐步启动另一个电源。 它们测量的输出电压为2.245v、2.6V、然后是3.2V。

你可以帮帮我吗?

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    OPA192以差分方式接收来自 AMC1300的输出电压、AMC1300的输出共模电压约为1.44V。这对于 OPA192而言不应是任何问题、因为它在其共模输入电压范围内。 OPA192配置为一个增益约为2V/V 的简单差分放大器、但由于 AMC1300差分输出使用两个输入、输出将是该放大器的2倍。 这一切看起来都正常。

    我对 OPA192电路的一个注意事项是直接从其输出端连接到接地端的10nF 电容器。 数据表显示了当电路中未使用 Riso 时、可接受的 C LOAD 高达约2nF、此处就是这种情况(请参阅下图)。 在10nF 容性负载下、OPA192要么在高频率下振荡、要么在不振荡的情况 下表现出严重欠阻尼的瞬态响应行为。 这种情况会导致高过冲和振铃、并且可能 无法轻易获得稳定、可测量的输出。 我建议从输出中完全移除该电容器、然后查看电路的行为是什么。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程