This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:反相放大器不会放大输入的交流分量

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2072, LM675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1138123/lm675-inverting-amplifier-not-amplifying-ac-component-of-input

器件型号:LM675
主题中讨论的其他器件:TLE2072

您好!

我有下面的电路、一个产生15V 700Hz 信号的 Wien 桥振荡器-该振荡器在未连接到任何负载时可以独立工作。

当我为放大器加载一个小型高功率电阻器(即50欧姆)时、振荡器的输出会下降。 有什么想法为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ismall、

    该电路应在所应用的运算放大器配置方面正常工作。 但请注意、TLE2072可 产生相对于每个电源轨约1.5V 的轨到轨交流方波输出电压、而 OPA675共模输入电压(VCM)限制则与每个电源轨约3V。 因此、LM675 VCM 会被过驱并超出。 当其输出由1千欧反馈和输入电阻器轻负载时、它可能会容忍这种情况、但当向输出端添加50欧姆负载时、它将停止作为运算放大器运行。

    您应该了解限制 TLE2072交流输出以避免超过 OPA675的 VCM 的方法。 我确实认为、有关 Wien 桥的各种手册介绍了如何向该级添加二极管钳位、或向振荡器电路添加非线性元件以限制其输出振幅。 受适当限制的 Wien Bridge 振荡器会产生正弦波、而不是轨到轨方波-除非后者是您真正需要的。 或者、您也可以增加 LM675电源、以便不再超出其 VCM 范围。

    此外、数据表中的所有 LM675电路都具有1欧姆和0.22 μ F 的输出引脚串联 RC 网络。 我建议将该网络包含在您的电路中 、以确保稳定性。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程