This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352-Q1:输入电压范围的绝对最大额定值是多少?

Guru**** 2505495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137804/tlv9352-q1-what-is-the-absolute-maximum-ratings-of-input-voltage-range

器件型号:TLV9352-Q1

尊敬的团队:

在我们的数据表中、我们仅列出了建议的输入电压范围工作条件、但未列出 输入电压范围的绝对最大额定值。 那么、我们如何评估一个负电压是否会损坏输入引脚?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压被指定为共模电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    请参阅表6.1;信号输入引脚;电流和注释3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    我不确定我们的共模电压定义是什么。 Vcom=1/2 ((IN+)+(IN-))吗? 差分电压=(IN+)-(IN-)。 因此、我们不关心单个引脚 IN+或 IN-的电压、我们只关心这两个引脚的电压和电压差、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表假设两个输入引脚的电压相同。

    但同样的限制也单独适用于两个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、  

    客户是否希望在输入端出现大瞬态? 如果是、预期的最大电压是多少?器件上使用的电源是什么?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州