This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:电流限制

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1138117/opa564-current-limit

器件型号:OPA564
主题中讨论的其他器件: OPA593

尊敬的技术支持团队:

我想使用50mA 至250mA 的电流限制。

OPA564的电流限制为400mA 至1.5A。

您是否有其他符合电流限制规格的功率放大器?  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、  

    [引用 userid="221405" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1138117/opa564-current-limit "]我想使用50mA 至250mA 的电流限制。[/quot]

    OPA593 是我们最新的功率放大器产品、可满足您的需求、输出电流高达250mA。

    请告诉我 OPA593是否符合您的要求、因为我没有详细的设计要求。  

    最棒的

    Raymond