This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:器件变热

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137758/ths3217-device-gets-hot

器件型号:THS3217

您好、E2E、

我们的客户使用 THS3217制作了一个工程板。
上电后、THS3217的封装热达到60度。
输出为开路。(非负载)

请告诉我器件为什么变热?

我查看了 E2E 上的上一个帖子。
e2e.ti.com/.../ths3491-post-design-question
本文是否与我的帖子相关?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

      您是否能够共享 THS3217布局的原理图和代码段?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有输出信号时、我们的器件的功耗大约为800mW

    如果您可以找到一个环境到外壳热阻、该热阻将为您提供外壳温度-这将取决于您是否将散热焊盘连接到散热平面。  

    但假设环境温度为25°C、那么您看到的35°C 上升意味着44°C/W 也许不是太令人兴奋了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    感谢你的答复。
    我向我们的客户解释您的意见、并就此达成一致。

    谢谢你。
    ACGUY