This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818DRGEVM:未按预期工作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818DRGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136723/opa818drgevm-not-working-as-expected

器件型号:OPA818DRGEVM

地狱团队

我代表我的客户发布此帖子:

我购买了 OPA818DRGEVM 电路板、但电路板无法正常工作

两个问题:1- GND 和 VEE 似乎短路、我希望将其与双电源一起使用。 2-由于运算放大器的负输入短接至 GND,因此我不能将其用作差分输入

我不知道它是否损坏、但通过添加到电路板原理图中、R9和 R3是将 J1输入接地短路的零。 如何使用运算放大器的 J1输入、当我测量 GND 和 VEE 之间的电阻时、它小于1欧姆、这似乎不正确、我希望使用双电源电压(+-6V)运行运算放大器

我的主要应用是使用采用双电源配置的 EVM 将来自 DAC 的差分信号转换为具有小增益但带宽高达1GHz 的单端信号 (我的主要应用是在双电源配置中使用 EVM 将差分信号从高速 DAC (1GHz)转换为具有大型 CMM 抑制和几乎单位增益的单端输出)

此致、

Renan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您是否阅读了 EVM 的用户指南?

    移除错误的0r 跳线。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、  

    原理图位于 EVM 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/sbou222a/sbou222a.pdf?ts=1664038699144)的第2页中。 

    -要启用 J1,我想我应该移除 R3,对吗?  
    -我不清楚哪个跳线可修复 VEE 和 GND 之间的短路连接、我在手册中找不到任何信息。 有什么详细建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、  

    原理图位于 EVM 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/sbou222a/sbou222a.pdf?ts=1664038699144)的第2页中。 

    -要启用 J1,我想我应该移除 R3,对吗?  
    -我不清楚哪个跳线可修复 VEE 和 GND 之间的短路连接、我在手册中找不到任何信息。 有什么详细建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QDV、

    1. 您可以使用 OPA818DRGEVM 在不进行任何修改的情况下使用双电源。 EVM 具有 VCC 和 VEE 分离平面以及单独的接地平面。 在双电源中连接 EVM 时是否遇到问题? 您的输入信号是什么?

    2. 正确;放大器的反相输入对地短路。 要使用 J1、您需要移除 R3。  

    谢谢、

    Sima