This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:通电 REST

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331, TLV9032, TLV7011, TLV7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137200/lmv331-power-on-rest

器件型号:LMV331
主题中讨论的其他器件: TLV9032TLV7011TLV7021

大家好、

 当 VCC 上的电源尚未达到2.5V 时,输出将会发生什么情况?

内部是否有任何复位电路可防止 这种不稳定的相位?

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    感谢您发帖。  遗憾的是、LMV331等器件不包含上电复位电路。  如果需要、我可以建议使用 TLV7011 (推挽)或 TLV7021 (漏极开路)系列比较器、它们具有 POR 电路。  我们只是没有足够的 LMV331特性数据来提供有保证的启动条件。  LMV331很可能会在输出端启动高阻抗、但当它达到建议的工作范围时、可能会发生一些不可预知的输出情况。  如果 TLV7011/21速度不够快、我们将很快发布 TLV9032/22系列的单通道型号、这也将包括 POR 电路。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sins,

    我是否可以知道为什么 POR 可以防止这种情况?

    是否有图示或图片可以说明这一点?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    很抱歉耽误你的时间。  我不能完全确定您要寻找的是什么、但实际上、POR 电路会将比较器的输出保持在已知状态、直到电源达到建议的工作电压。  只需将其视为监控 VCC 的比较器。  当 VCC 低于工作电压时、它将输出保持在已知状态。  一旦 VCC 达到工作电压范围、POR 电路将放弃对输出的控制、现在输出跟踪比较器的输入。

    卡盘