This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:THS4130谐波

Guru**** 2509175 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1129932/ths4130-ths4130-harmonics

器件型号:THS4130

大家好、我在我的设计中使用 THS4130的增益= 20、并且观察到的输出谐波非常高(-20dBc)、请您提供输入以提高谐波 电平

随附的原理图设计供您查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    在哪种频率? 什么输出信号电平? 在多大负载上?

    失真随频率增大而增大、尤其是随增益增大而增大、这是正常现象。 将增益增加10倍也会使失真增加10倍、因为 OPAMP 的增益储备较少。

    此外、您的反馈电阻器与数据表的表9-1中推荐的电阻器不同。

    如果您对较高的频率感兴趣、降低失真的一个好方法是在两个运算放大器上均匀分配增益、甚至在三个运算放大器上均匀分配增益。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     1、信号 电平为±10Vpp 时、工作频率介于20kHz 至75KHz 之间  

     2. 对于20倍增益、请推荐 RF 和 Rg 值

    由于我们已经完成了设计、我们是否可以通过其他方法来减少谐波?

    4.您是否可以提供相同的设计?

    谢谢、此致、

    Jitendra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会尝试升高电源以查看 HD 是否下降、请尝试+/-15V。 此外、您还可以尝试将反馈 R 降低到5k Ω、并输入500 Ω。 此外、您的负载是什么、您如何测量谐波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >好的、我将尝试上述输入并检查谐波电平

    >当前我没有使用任何负载进行测试

    >在实际应用中,差分输出将 通过背板进入另一个卡差分放大器输入

    >我正在使用信号分析器探测 THD4130输出 P 和 N 引脚的输出

    >如果我的测量方法不正确,请提供相同的谐波测量设置?

    谢谢、此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、为了测量失真、我们将使用频谱分析仪-新的 FDA 数据表中显示了该接口的一种方法-该输出接口显示了1k Ω 的差分负载、但它希望频谱分析仪具有50ohm 的源。 此外、通过快速检查75kHz 20Vpp 压摆率、可以看到4.7V/usec -这是可用50V/usec 的有效部分- 10倍裕度的经验法则表明、您不应该期望比-70dBc 好得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我已完成以下测试用例

    1. THS4130配置为单位增益并在无谐波的输出下进行观察

    2.当我将 THS4130增益增加到两个时、我看到的二次谐波为-20dBc

    如果它的增益问题是2增益设置无法看到任何谐波、请提供 我缺少的任何输入吗?

    谢谢、此致、

    Jitendra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    [引用 userid="531577" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1129932/ths4130-ths4130-harmonics/4193410 #4193410"]2.当我将 THS4130增益增加到两个时、我会看到-20dBc的二次谐波

    多高的频率? 输出幅值是多少? 什么反馈电阻器?

    Jitendra、请更加具体。 没有事实,我们就不能帮助。 请提供一些数字。 请告诉我们您如何驱动输入。 向我们展示您的设置和一些示波器图。 向我们展示您的布局。 所有这些都是帮助的必要条件。

    一般而言、不要使用示波器探针直接接触 OPAMP 的输出、而是先插入隔离电阻器。

    此外、使用这样一个接地弹簧:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

     您是否能够在较高增益配置下减少谐波?

    谢谢、

    Sima