This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:功率计算问题

Guru**** 2667735 points

Other Parts Discussed in Thread: INA234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1138218/ina234-power-calculation-issue

器件型号:INA234

您好!

我无法通过 INA234的功率寄存器(0x03)计算正确的功率。 数据表提供了以下公式:

功率[W]= 32 x Current_LSB x 功率

如果我要使用它,我会得到大量的数字。 我的测试案例如下:

Current_LSB = 8、

电压= 23.756V、

电流= 0.280A

上述值通过 INA234 IC 读取、但也可使用万用表进行验证。 此时我获得的功率寄存器读数约为418。 如果我使用给定的公式来获得功率:

功率[W]= 32 x 8 x 418 = 107008

预期功率为 23.756 * 0.280 = 6.65168W

我注意到、如果将功率寄存器值除以64、我可以获得类似的功率:

功率[W]= 418 / 64 = 6.53125

但这只是我猜测。

如果收到有关数据表中的功率公式是否正确、或者我是否做了一些错误的反馈、我将不胜感激...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这与电流寄存器被视为12位(右移4位)而不是16位有关、但功率寄存器为16位。

    要计算正确的功率值、我们应将电流 LSB (在12位情况下)除以16、并将其用作功率公式中的新电流 LSB。 换句话说、功率应为32 x (8/16) x 418 = 6.688W

    此致、Guang