This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比较器

Guru**** 2877030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, TLV3602, LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1131969/comparator

主题中讨论的其他器件:TLV3601TLV3602LM311

尊敬的技术支持团队:

我想从 MAX9972替换为分立式 TI 器件。

它具有比较器、规格见数据表第4页。

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9972.pdf


比较器的哪个器件型号更好?  

例如、MAX9972   比较器的取值规格

传播延迟为2.2ns (典型值)

输入电压范围-2.2+5.2V

差分输入电压-7.4 +7.4 V

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石井山

    感谢您发帖。 我们没有工作电平完全相同的比较器,但我相信我们的 TLV3601/3 (单通道)和 TLV3602 (双通道)可满足大多数应用要求。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Chuck、

    感谢你的答复。

    TLV3602 (双通道)更适合构建窗口比较器。

    顺便说一下、您是否有任何比较器用于输入/电源减去电压?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。  我只需要确保我理解要求。  所有比较器基本上都可以是由双电源供电的。  例如、额定电压为5.5V 的器件可通过+/-2.75或-1/4.5或0/5.5供电。  关键是电源之间的差值不会超过5.5V 额定电压。  缺点是输出逻辑低电平由施加到 VEE 引脚的电压(低电源电压)决定。  如果这在用例中是不可接受的、那么 LM311/211/111系列是我们可以将其称为双极输入(接地上方和下方的信号)并且仍然可以提供接地参考输出以兼容下游器件的最佳选择。  有一个双通道版本、也称为 LM319。  但是、这些器件没有我们之前讨论过的器件的速度能力。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的评论。

    我得到了您关于双电源和缺点的建议。

    LM319只有响应时间(80ns)、没有带宽和传播 延迟规格。

    输出是集电极开路(而非推挽)的原因是什么?  

    此致、

    TTD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、目前我们没有其他产品可供选择。  LM319可能采用 OC 进行设计以实现灵活性、但它确实会导致不对称的输出上升和下降时间。  一项新的发展将同时具有 PP 和 OC 选项。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    如果可能、您可以 在开发过程中通过直接邮件共享新的比较器吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    听起来不错。 我向您发送了一个朋友请求、以便我们可以离线讨论新 器件。

    -Chi