This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:解释技术文档的内容

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137136/opa140-explain-the-content-of-the-technical-documentation

器件型号:OPA140

大家好 、

我们的一位客户在 OPA140数据表中看到了以下文档

反馈曲线图定义了运算放大器交流性能https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sboa015/sboa015.pdf

在研究 SBOA015文档期间、该客户在下面的屏幕截图中看到黄色部分、表示他不理解这意味着什么。  我希望有人能解释一下。  任何评论和解释都将不胜感激。

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Amy、这不是完全正确的。 此处的思路是总体增益公式具有 一个电阻元件和一个 LG 元件-如果 NG 随 AOL 曲线滚动、则环路增益项为"恒定"、并且(如果 Gainbandwidth 积在不同器件之间是相同的) 您可以调整 R'以解决 LG 误差-但是、由于 Gainbandwidth 产品因器件而异、因此该调整必须针对每个单独器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,回答后,我可以提高 精度,但 不能批量使用。即便如此,我想知道“100,000:1”,请参考什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢 Michael 的回复!

    下面是解释该段落的数学原理。  

    ACL 包含两个部分。 1/β 环路增益无限大时的闭环增益。 (1 - 1/T)是闭环增益误差项的一部分,如果 Aol*k β Ω 较大,误差将最小。  

    对于 OPA111、AOL ≅125dB 或10^(125dB/20)= 1.78e+6。 如果 acl = 1/β=10,则 Aol*k β=1.78e+5或105dB。 100、000:1指环路增益 T、其中 T = AOL - ACL、单位为 dB。 如果积分器电路能够保持 T>80dB、那么它将增大动态范围、并将误差保持在<0.01%的水平、其中1/T = 1/80dB = 0.01%。

    如果 T = 100dB (如 OPA111中的值)(为具有高精度积分器应用的积分器正确选择运算放大器)、则闭合增益误差将在理想增益公式的1/T = 1/100dB = 0.001%处。  

    因此、突出显示的段落表明、应用在选择积分器运算放大 器时、设计人员应选择更高的 AOL GaN 运算放大器并配置高闭环增益(更低的 β Ω)、以便增大动态范围并保持应用的高精度。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond