主题中讨论的其他器件: OPA392、 TINA-TI、 OPA380、 OPA4192、 OPA2192
您好论坛、
我目前正在研究改进现有的光电二极管电路、以测量低电平(接近0.01 Lux)的光。我可以理解在这些电平测量光的复杂性、但这不是我想要的。
最初、该设计使用 OSD15-5T 光电二极管。 现在、我想使用表面面积较大的光源、以便光电二极管可以看到更多的光。 接通电路后(使用较大的光电二极管 OSD50-5T)、我可以看到、当我消隐/变暗传感器时、互阻抗放大器的输出电压变为负、并且在我打开传感器时它会撞到正电源轨。 请注意、该二极管以0偏置电压进行连接(阴极面向运算放大器的-ve 输入)。
光电二极管电流在变暗时是否可以改变极性(我最初认为不是)?
或
可以通过向+ve 端子添加一些偏置来解决这一问题吗?
TIA 具有双极轨(+/-5V)。 由于我们的系统仅对模数转换器使用0-5V 范围、因此 OPAMP 现在比双极轨(+/-5)连接到单个正电源轨更好吗?
非常感谢
Mathew