This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MII 模式设置中的 DP83620:CRS_DVPIN

Guru**** 708740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1040589/dp83620-crs_dvpin-in-mii-mode-setting

器件型号:DP83620

大家好、

在复位操作期间、每五次出现一次链路错误。

我已将其设置为 MII 模式、但切换波形正在从 CRS_DVPIN 输出。

出于某种原因、它可能在 RMII 模式下运行。

RX_Dvpin 固定为低电平。

你有什么建议吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kenji、  

    感谢您的查询。

    是否将此标识为定制板? 您是否有要查看的原理图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、您好!  

    原理图是机密的客户信息。

    请批准我的朋友申请。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San、

    感谢您的备注。 完成了。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San、

    在复位操作期间、每五次出现一次链路错误

    PHY 是否正在复位?

    我已将其设置为 MII 模式、但切换波形正在从 CRS_DVPIN 输出。

    出于某种原因、它可能在 RMII 模式下运行。

    RX_Dvpin 固定为低电平。

    RX_DV 如何固定为低电平-我看不到任何下拉电阻。

    在静止期间、将对搭接进行采样。 RX_DV 配置 MII 模式、并且我连接到主机的输入引脚。 输入在 PHY 静止期间浮动、可能会干扰 PHY 自举。

    您能否尝试将主机侧的 RX_DV 引脚配置为输出、并在 PHY 复位期间将其拉至低电平。 复位完成后、您可以将器件配置为输入。

    或者、您能否使用2K 下拉电阻器(端接低电平)将 HOS 芯片上的 RX_DV 引脚拉至接地。

    请更新您的观察结果。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San、

    或者、您能否 使用2K 下拉电阻器(端接低电平)将主机侧的 RX_DV 引脚拉至接地。

    请更新您的观察结果。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San、

    您是否听到了客户的反馈?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    客户尚未回复。

    我想跟进客户。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San、

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San、

    您是否听到了客户的反馈?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San、

    您是否听到了客户的反馈? 如果不是、您希望通过单击"已解析"按钮来关闭线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、您好!  

     

    我们未能确定问题的原因,但由於问题是在600个单位中有1个单位出现,我们会继续监察情况。

    此帖子已关闭、当问题发生时、我将再次发布。

    感谢您的支持!

    Kenji