主题中讨论的其他器件:ADS5562、 THS4561、 LM7705
你(们)好
我正在使用 ADS5562开发 PCB。 您能回答图中的问题吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Tatsuo、
这是一个好问题、不太确定为什么它们将增益设置得这么高。 我猜他们希望以信号增益为例。 但是、您可以根据设计需求设置增益、同时考虑带宽的降低。
2. LC 网络有助于衰减高频噪声和谐波。 但是、是的、其他组件确实会改变网络的特性阻抗、但在特定频率下、这似乎是50欧姆的阻抗匹配。 这些计算器应有助于进行阻抗匹配: Link1 和 Link2。
3、是的、正确。 50欧姆匹配将导致分压器、为了对此进行补偿、您可以将增益设置为双倍。
4.对于 ADC 之前的低通滤波器、这是为了避免混叠、提高稳定性并消除高频噪声。 LMH6552数据表的第8.2.6节对此进行了深入介绍。
谢谢、
Sima
您好 Tatsuo-San、
这些示例设计有几个问题。
上滤波器是使用标准软件完成的、假设每端的阻抗匹配、中带损耗为6dB -这在 ADC 前面是不必要的、而下插入损耗滤波器会降低 FDA 输出端所需的摆幅。
下图假设源电阻为50欧姆、因此输入摆幅的定义假设匹配为50欧姆。 是的、这是一种损耗、但如果这是一种正在校准的网络分析器。 或者、如果射频放大器需要50ohm 负载、则其增益将与指定的值相同。 它还使用单个到差动的有效匹配-让我们看看它们是否正确?
看起来与阻抗匹配点的目标增益为2.11V/V -这里是这些精确的 R 和方程、它们接近、串联输入 Rg 应该是标准值162、看起来、 不是他们展示的169、他们在我想我开发这些方程之前就已经完成了这些。

尊敬的 Sima-San
感谢你的答复。
我有一个 LMH6552芯片、并一直在检查行为。
我尝试将其用作从单端输入到差分输出的信号转换器。
图47中显示了最后一个问题、LMH6552的差分输出看起来有问题(尤其是信号的负极侧)。
我还尝试了以下材料的电路。
该电路中的差分输出看起来不错
这不是 LMH6552的建议电路、但没关系吗?
www.ti.com/.../sboa332.pdf ts=1633437738415

您好 Tatsuo-San、
在测试图47时、您使用相同的组件值(反馈、增益、负载?)进行了测试
当您使用显示 THS4561的图进行测试时、它们是相同的组件值吗? 如果是、我不会为 LMH6552使用非常高的反馈电阻器、并且会遵循 LMH6552数据表表表表1中显示的电阻器值。 此外、在探测时需要在 FDA 输出端连接一个电阻器(由于电容)。
您能否分享工作电路和非工作电路的示波器截图?
谢谢、
Sima
您好 Tatsuo-San、
感谢您提供最新的原理图! 您可能会在信号的负极侧看到奇怪结果的原因、我的最佳猜测是您正在负极电源处削波、在您的情况下是接地。 我建议将共模引脚上的直流电压增加到中间电源(2.5V)。 这样、您就可以最大限度地提高放大器的输出电压范围。
我已经在下面附加了您的电路仿真、然后 可以更改 VG1以匹配函数发生器的输入。
e2e.ti.com/.../6786.LMH6552.TSC
谢谢、
Sima
您好 Tatsuo-San、
对于0至2V 的输入电压范围、您实际上需要一个负偏置发生器、该发生器可以在负轨上提供-0.5V 电压、以避免超出放大器的输出电压摆幅。 LMH6552的输出电压摆幅数据表规格没有太大帮助、因为它仅提供差分电压。 因此、我一直在使用仿真来确定范围:
e2e.ti.com/.../4278.LMH6552.TSC
谢谢、
Sima