This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:INA230和 INA237

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237, INA230, INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039803/ina230-ina230-and-ina237

器件型号:INA230
主题中讨论的其他器件:INA237INA231

团队好、希望您对此提供帮助。

为什么可以使用 INA237代替230? 我们可以考虑哪些调整?  

谢谢你。  

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    INA237应该能够替代 INA230。  当然、所有软件都需要进行调整、因为有不同的寄存器和设置、并且规格不会完全相同。  INA237上的 Vshunt 和 Vbus 范围都更大。  有不同的转换时间。  地址引脚配置相同。

    因此、对于替代产品、布局和软件是完全返工的。  大多数器件都具有可比性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA230和 INA231的寄存器似乎相同、以及用于获取不同数据的微积分。 如果我用 INA231替换 INA230,我还需要修改软件吗?

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可以在不修改软件的情况下用 INA231替代 INA230,是否有任何更新?

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、它们可以交换。