This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 功率放大器:需要了解输入信号和输出之间的相关性

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1, TPA3118D2, TLV320AIC3100, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039663/ti-power-amplifier-need-to-understand-correlation-between-input-signal-and-out

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104-Q1TPA3118D2TLV320AIC3100TLV320AIC3104

尊敬的 TI 团队:

您好!

对于 TI 放大器,需要了解输入信号和输出信号之间的相关性。

需要一些图形 或映射信息/数据。

示例... 如果最大输出固定为2W 或5W 或10W,如何执行?

PA 有限制... 我们无法使用它。  

感谢您的支持。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mithun、

    您是否考虑使用任何特定器件? 线性度可能会从一个器件变为另一个器件。 增益设置和限制器功能也不同。 如果我们能够更好地了解您的应用、我们可以根据这些选项提供一些选项。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    是的、下面有音频编解码器和 PA

    音频编解码器1 -

    TLV320AIC3100IRHBR

    音频编解码器2 -

    TLV320AIC3104-Q1

    PA -外部功率放大器

    TPA3118D2QDAPRQ1

    我们需要将功率从2W 驱动到40W。

    您可以就此分享您的意见吗?

    谢谢

    Mithun

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mithun、

    感谢您提供更多信息。

    因此、我假设这意味着 TLV320AIC3100或 TLV320AIC3104将成为音频信号源、并且该编解码器的模拟输出将输入 TPA3118D2。
    在这种情况下、TPA3118D2主要应用增益。 我建议首先考虑需要多少输出功率、根据您可以决定 TPA3118D2的增益大小、因为它是固定的。 然后、编解码器可用于精细音量控制。

    如果您对每个器件有任何具体问题、我建议为每个器件开始一个主题、这样、正确的联系人将接管您的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    我们的板上有两个编解码器。

    音频代码1.

    TLV320AIC3100IRHBR

    音频代码2.

    TLV320AIC3104-Q1

    我们将把它用于不同的用例。

    PA [TPA3118D2]输出需要在2W 至50W 之间进行配置。 如何操作?

    谢谢

    Mithun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mithun、

    我建议首先设置您的最大输出设置、例如、 将 AIC3100设置为满量程输出并连接至 TPA3118D2、然后确保 TPA3118D2能够达到所需的功率。 根据 TPA3118D2数据表中的图8、您可能需要 PVcc = 24V。 您可以首先尝试使用20dB 增益、如果需要更大的功率、则可以增大增益。
    然后、您可以使用数字增益控制 AIC3100的输出。
    对 AIC3104重复同样的操作、两个 AIC 编解码器的输出驱动器很可能相似。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师