This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:具有直流恢复功能的视频钳位 IC 或视频缓冲器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA615, OPA361, OPA360, OPA362, THS7303, THS7353, THS7347, THS7327, THS7316, THS7365, THS7373, THS7368, THS7364, THS7372, THS7360, THS7376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034194/opa615-video-clamping-ic-or-video-buffer-with-dc-restoration-function

器件型号:OPA615
主题中讨论的其他器件: OPA361OPA360OPA362THS7303THS7353THS7347THS7327THS7316THS7365THS7373THS7368THS7364THS7372THS7360THS7376

大家好、

最近、我们遇到了一个问题、即通过添加接地隔离器来移除视频信号直流部件。 对于视频信号、必须包含直流内容。  那么、您对具有直流恢复功能的视频缓冲器有什么建议吗?  该功能类似于二极管 ZXFV4089。

带宽必须覆盖50MHz。 我们的应用是1080p 60Hz 的 HD-TVI。

我找到 OPA615,但如果有任何部件可以满足我们的要求,请告诉我。 非常感谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

     如果它们无法对放大器的输入进行直流偏置或将放大器的输出参考为直流电压、则此处需要具有 Vref 引脚或直流恢复功能的放大器。 OPA615是一个很好的发现、还可以研究:

    OPA360/OPA361/OPA362 (内部电平转换器、骤降校正和交流耦合电容器(2极滤波器)、但带宽<10MHz)

    THS7303 (高达190MHz 的内部可选滤波器、骤降校正、交流/直流输入偏置模式、直流偏置/电平位移/恢复)  

    THS7353  (高达150MHz 的内部可选滤波器、骤降校正、交流/直流输入偏置模式、直流偏置/电平位移/恢复)  

    THS7327/THS7347 (高达500MHz 的内部可选滤波器、骤降校正、交流/直流输入偏置模式、直流偏置/电平位移/恢复)  

    THS7316/THS7365  (高达36MHz 的内部可选滤波器、交流/直流输入偏置模式、直流偏置/电平位移/恢复)  

    6. THS7373  (高达350MHz 的内部可选滤波器、交流/直流输入偏置模式、直流偏置/电平位移/恢复)  

    7. THS7368/THS7364/THS7372 (高达72MHz 的内部可选滤波器、交流/直流输入偏置模式、直流偏置/电平位移/恢复)  

    8. THS7360  (高达70MHz 的内部可选滤波器、交流/直流输入偏置模式、直流偏置/电平位移/恢复)  

    9. THS7376  (高达300MHz 的内部可选滤波器、交流/直流输入偏置模式、直流偏置/电平位移/恢复)  

     我用粗体突出显示了我建议用于50MHz、HD-TVI 1080p 60Hz 应用的器件。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、  

    谢谢、Roy 是我的 TI FAE 联系人、我在这里还有进一步的设计问题、让我来描述一下下面的问题

     ===========================================================================================================

    我们的产品是信息娱乐系统、在视频信号链中扮演 HD-TVI 接收器的角色。

    我遇到了一个问题,即解码器前面的接地隔离器(运算放大器)可消除 HD-TVI 的直流内容,并使摄像机视频在黑暗明亮的环境中摆动,如下图所示。 此外、摆动信号会影响 HD-TVI 解码器 AGC 错误、该错误将同步提示视为衰减、并使 AGC 增益增大。

     

    为了使电路正确、我们研究了钳位电路方法、该方法尝试将已摆动的信号钳制到正确的电平并保持稳定。 但是、由于 PCB 接地问题、一种简单的二极管方法(通过更改 BOM 很容易实现)会以某种方式影响颜色突发负极部分。 然后、我们注意到 THS7372可能是解决此问题的解决方案。

     

    这是我的问题。

    1. THS7372是放置在接地隔离器输出端的合适解决方案吗?
    2. 我的应用数据表中定义了什么输入模式? 交流同步尖端夹?
    3. 我的应用的输出模式是什么? DC-COUPLEED?
    4. 我们需要了解有关此问题的哪些设计指南? 我们不熟悉模拟视频

     

    谢谢、

    Nick。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     感谢您提供有关您的应用的详细信息。  

    THS7372 将解决您的总 直流偏移为300mV 的问题、以补偿接地隔离器。 不过、为了确保不会超出器件的输入/输出共模范围、您需要的最大和最小输入电压以及最大/最小输出电压是多少? 该器件具有2V/V 或6dB 的内部固定增益。  

    2.您是正确的,应用程序的输入模式将是 AC 同步提示钳位。 串联电容器+隔离器意味着交流耦合、但由于您不会为应用设置外部输入偏置、因此需要使用交流同步提示钳位输入模式运行。 这将自动将最小输入电压设置为0V 基准、然后该基准电压将来自150mV 电平转换器(在2V/V 的固定增益之后、将变为高于0 300mV)。 如果输入电压低于图左侧情况中所示的0V、 则 THS7372内部控制环路可提供高达6mA 的电流、以提高耦合电容器 THS7372输入侧的输入电压电平。 一旦电压高于0V 电平、环路就会停止拉电流并变为极高阻抗。 因此、该器件的作用类似于自动 直流恢复电路。  

    3.如果您不使用输出串联耦合电容器,则应用的输出模式将是直流耦合。 在这里、您希望继续为您的应用保留直流基准、因此您希望直流耦合输出、而不是在放大器的输出端添加串联耦合电容器。

    4.我会按照器件数据表中有关输入模式/输出模式的部分进行操作、并确保应用不会违反输入/输出共模范围。 我 在这里链接了一些有关使用放大器的视频设计的更多信息。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    谢谢! THS7372有助于解决我们的问题! 交流同步提示稳定高于0V。

    但是、由于我们有许多视频附件、当我们在它们之间切换时、屏幕会从下而上滚动。 我想知道它是由直流电平差引起的吗? 如何调节 THS7372的直流电平漂移?

    此致、

    Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     我很高兴 THS7372能够解决您之前的问题!  

     当您说在这些视频附件之间切换时、屏幕是否仅在向 THS7372馈入输入信号或放大器通电时才会从底部滚动到顶部、或者是否是一个持续的问题?  

     对于直流偏移、内部300mV 漂移是我们视频放大器中的最高值。 遗憾的是、您需要在放大器的输入端、交流耦合电容器之后或放大器的输出端添加器件外部的直流偏移。  

        

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    很抱歉耽误你的回答。 屏幕滚动问题看起来像视频解码器问题、不是由 THS7372 DC 恢复 IC 引起的。

    但是、您是否有任何建议可以调整电平位移的直流恢复 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

      希望视频解码器问题可以轻松解决。 对于调整内部直流电平位移、除非使用外部移位、否则这是不可能的。 增益为2的150mV 电压漂移在输出端的总电压漂移为300mV、这是我们精选的视频放大器中最高的电压漂移。 如果应用需要更高的移位、您可以在交流耦合电容器之后向放大器的输入或输出添加外部基准。  

      下面是一个示例、说明了如何 在放大器输入端添加额外的外部直流移位、或者您可以在放大器输出端添加此值。  

       

     一种简单但不像使用专用电压基准那样精确的方法是使用使用放大器电源轨的分压器。

    谢谢、
    Sima