This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6628QML-SP:冗余缓冲器

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6628, OPA837, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037940/lmh6628qml-sp-redundant-buffer

器件型号:LMH6628QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMH6628OPA837OPA858

大家好、对于新设计、我需要采用冗余配置的缓冲器。 因此、我想组合两个 LMH6628组件的输出。 一次只能为两个组件中的一个供电。 为了避免反向电流流入 unpowerd 组件的输出、我想使用二极管。 为了补偿二极管压降、二极管应集成在反馈路径中。
Q1:这是一种合适的配置吗?
问题2:是否有描述冗余运算放大器缓冲架构首选架构的应用手册?
此致 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus、您不想使用二极管、因为环路将以一个极性打开并与电源轨挂钩。 只需将环路外的两个输出电阻器相加-其值将取决于您的预期负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好、感谢您的快速回复。

    负载电流在2mA 范围内、串联电阻器引入的误差应小于50mV。 因此、串联电阻器的值应低于25欧姆。

    输出信号在5V 范围内、因此电阻器会将进入未供电输出的电流限制为200mA。 这是合适的吗? 当未供电器件的输出端存在电压时、是否需要电流限制?

    此致 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将帮助了解您的负载、  

    我假设您尝试并联两个运算放大器以确保正常运行。 我们所说的有线或配置中的镇流电阻器将通过输出失调电压不匹配来限制输出之间的直流持续电流。  

    非空间合格器件在此问题上完成了大量工作- OPA837旨在用于支持有线或多路复用器应用、通过在禁用控制下的反相输入中包含开关来实现-与您的应用类似、但与您的应用不完全相同。 下面是一个介绍问题的参考设计-其中一些可能适用于您、  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01565

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    关于负载:它是传感器的基准电压。 当电路板1 (使用运算放大器1)发生故障时、电路板2 (使用运算放大器2)应提供基准电压。 因此、您对并联两个运算放大器的假设是正确的。

    感谢您提供 OPA837链接。 我将查看此内容、 并再次 回答我的其他问题。

    此致 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、基本上没有直流负载、而是电缆和输入电容-因此您需要考虑稳定性、估算总 C 值并相应地设置镇流器 R。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我假设它是直流负载。 传感器基准输入 表示典型值为1.6mA (2mA、最大值)的输入电流。 目前、我没有关于传感器内部电路的任何信息。

    我不确定是否正确理解镇流器 R 的功能。一次只有一个运算放大器通电、另一个运算放大器未通电。 因此、我假设有一些电流会流入未供电运算放大器的输出端。 数据表中没有有关运算放大器内部电路的信息。 有时元件的输入和输出上会存在钳位二极管。 那么有必要限制电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这不清楚、我猜两个都将同时打开。  

    如果您知道电流仅流出、是的-环路内的二极管似乎是可能的、那么我担心在正向路径中使用非线性元件打开、无论它是否会找到工作点。  

    OPA837拓扑完全用于此功能(但非活动通道会通电、但会被禁用)、但不用于 SP 级别。  

    如果非活动通道上的电源为0、串联输出电阻器还会将返回关闭通道的电流限制为非零值返回 ESD 二极管-下一个明显的问题是在这些条件下的可靠性确认-祝您好运。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Michael、这听起来我应该寻找一个替代解决方案。 我已经担心了。

    也许我可以添加一个信号开关、断开未供电运算放大器的路径。 但我不知道如何补偿信号开关的压降(导通电阻为50欧姆* 2mA = 100mV)。

    您对可能的解决方案有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我同意 Michael 的评估、您可能希望探索其他选择。  我正在查看我或我的团队是否了解任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    除了 Michael 的建议之外、我还征求了我的团队的意见。  一种选择是使用具有断电功能的放大器:对于 OPA858、这会禁用放大器并将输出设置为高阻抗状态。  此功能通过器件上的引脚进行控制。  某些具有断电功能的放大器可能不会进入高阻抗状态、因此请务必查看数据表。

    您能否详细说明您的器件额定值和带宽要求?

    -ALEC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Alec 关闭备用信道的电源、则不确定是否可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Michael、当我与我的团队讨论这个问题时、我忽略了这个细节。   

    Markus、  

    正如 Michael 提到的、如果整个板断电、那么在 OPA858等运算放大器上使用断电功能将不起作用。   

    如果您继续回答中的选项、我还不知道如何帮助补偿预期的压降。  如果您希望我进行更多调查、我会要求您分享有关您的器件要求的任何其他详细信息。

    同时、我将把您的情况正确地传达给我的团队、看看我们能讨论什么。

    阿尔茨