This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:LM339M/NOPB

Guru**** 2580885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037016/lm339-lm339m-nopb

器件型号:LM339

你(们)好  

请根据 PCN  20210427002.1B 向我提供器件 LM339M/NOPB 的更新的完整材料声明

TI 网站的材料成分表没有根据 PCN 更新的 MD。

谢谢、此致

Thomas George  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我将查看是否已生成或可以生成预发报告。 这些是从多个不同的系统中自动编译的、手动编译相当困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    您能否成功获得材料声明?

    谢谢、此致

    Thomas George  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我已提出生成报告的请求。 由于这些是手动完成的、并且在队列中、因此可能需要一周或更长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    感谢您的耐心等待。  我只是想通知您、我们已针对所请求的信息发送了后续提醒、我们将在收到这些信息后立即回复您。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请参阅随附的材料报告。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/LM339MXNOPB_5F00_Content_5F00_Info.xlsx