This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4601:与 THS4601具有相同的特性、但会将带宽推至大约40MHz

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4601, OPA818, THS4631, THS4211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1040551/ths4601-the-same-characteristics-as-the-ths4601-but-push-the-bandwidth-to-about-40mhz

器件型号:THS4601
主题中讨论的其他器件: OPA818THS4631THS4211

我们在与数据表中描述的100kr 跨阻放大器应用相同的设计中使用 THS4601、该器件的带宽仅为10MHz、我想建议使用40MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还希望 THS4601的替代器件是具有相同引脚输出的 SOIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Patrick、  

    互阻抗应用在很大程度上取决于源极电容-您的电容是多少?  

    此外、正常情况下、您在该级不需要太多的输出电压摆幅、因此使用与之一致的最低电源将在欠补偿 VFA 世界中打开更广泛的更节能解决方案-这是互阻抗解决方案的首选。 最小供电电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想情况下、我有一个具有+/-12V 固定电源的 PCB、传感器电源不愿意确认传感器串联电容的分流电阻。 电流放大器有两级、互阻抗放大器和具有小增益的输出驱动器、一些更知名的电流放大器使用相同的配置、我对这种配置进行了重新设计。 我可以将电源切换到换器并测量放电时间、如果我得到光电二极管区域的测量值、我可能会胜出、我可以尝试一下、然后再接再回您。

    从波形放电的重新计算中、我会说大约80pF、这是我的最佳估计值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到动态节点的数量和传感器的电荷、我认为80pF 即使是大电容也会处于合适的球栅中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果您在单级中需要80pF 的100kohm 和40MHz F-3dB、则快速计算所需的 GBP 将会提供80GHz、这是不可能的。 因此、是的、将需要第二级增益。  

    您将在低电源下找到更快的器件(OPA818)、但如果您必须施加+/-12V 电压、可能是 THS4631 -如果强制使用+/-12V 电压、则实际上会限制您的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到、在一个级中实现所有增益的优势可以降低放大器中的噪声。 理想情况下、在这个阶段、我只想更换 THS4601并查看我得到的结果、一次一步、然后我可以比较放大器的性能。 感谢 THS4631、我将 THS4211视为方程的一部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上是的、实际上、虽然第二级增加了非常小的输入参考噪声。 有一次、我尝试在这里详细介绍所有这些内容、  

    https://www.edn.com/controlling-spot-and-integrated-noise-in-a-two-stage-transimpedance-design/

    THS4601、4631和818均为 JFET 输入- THS4211为双极型、需要更多的输入偏置电流并具有其噪声。 同样、对于互阻抗、Decomp 具有强大的优势。  

    然后、互阻抗设计的起点、  

    e2e.ti.com/.../0550.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的换能器的峰值输出电流约为500uA、THS4211的输入阻抗为4MR、而不是双极 TTL 提供的100K、这就是我认为这是一个好选择的原因。 我还想实现接近50R 的虚拟输入阻抗、差分输入之间较低的输入阻抗可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器输入阻抗对于环路增益分析至关重要、但当您查看反相节点时、应通过环路增益将其驱动至零。 因此、对于运算放大器开环输入阻抗、实际上只有 C 值不是 R normally 很重要。  

    您对50欧姆的评论将从传统互阻抗变为其他方面。 不确定将会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们得到的换能器具有较短的 RG179同轴电缆引线、不是很长、但您会进入传输线路。 我关于虚拟输入阻抗的评论应该是直流电。 我可以看到电容作为双端口网络改变了运算放大器的输入阻抗。 我可以看到、当被视为四端口网络时、反馈电阻器、补偿和输入电容是一种猜测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线路之间的读数您有一个具有 THS4601输入级和20MHz 带宽的现有箱。 您可能希望40MHz 来自某种程度上未指定的源。 或许一件容易尝试的事情是将 THS4601增益降低4倍(理论上、在 ZT 设计中、将其带宽加倍)、并在第二阶段恢复、增加其增益4倍、可能在需要时更改该器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。 感谢您的帮助、今天给我一些东西给 Mull,作为这里的技术主讲,我需要联系解决我正在做的事情.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过尝试更改增益的方式、THS4601中必须有一些内部极点、增益的滚降过快、我无法将增益推至足以用于输出驱动器的水平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

     我也强烈建议大家听从 Michael 的建议。 如果可以、降低电源将会带来更多的放大器选项。 但此处提供了更多 THS4601替代产品的选项、但具有更高的 GBW: 产品列表链接

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sima Jalaleddine Michaels 的建议引发了一些想法、我接近了我所拥有的合理性。 我使用了您之前筛选的 TI 筛选产品列表并对其进行基准测试、以查找适合该项目的最佳产品。只有少数具有所需高输入阻抗且性能高于 THS4601的产品。 这一切都是 Design Electronics 的一部分、我们将介绍可用的器件并找到最适合项目需求的产品、此致、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

     我很高兴我们能够帮助我们提出一些想法! 对于 TIA 设计、我想强调一下前面 Michael 的发言。 输入端最有可能关注的是放大器的内部输入电容器、而不是电阻式电容器。

     通常、双极输入放大  器对于较低的跨阻增益更有利噪声、而 JEFT 和 CMOS 输入放大器更适合高的跨阻增益。 这是因为电流噪声与反馈电阻器的电压噪声之间存在折衷。

    谢谢、

    Sima