This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器选择帮助

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, OPA2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038926/op-amp-selection-assistance

主题中讨论的其他器件:THS3491OPA2677

大家好、

你好。

请帮助您根据以下客户要求选择运算放大器。

"我想 放大来自信号发生器(Hantek DSO2D10)的信号(范围为~100kHz 至~4MHz)、以便能够将其发送到简单的天线(50欧姆阻抗、可能只有同轴电缆也可以工作)、并获得大约50W 的发射信号功率。 该器件将位于法拉第笼中、以避免可能对已使用这些频率的人员造成干扰。

我不想构建任何类型的无线电发射器。 我的目标是仅在 空气中发射各种频率、并检查这些频率如何影响与发射频率谐振的测试对象(在附近、在1或2英尺外)。

如果您要构建这样的东西、您会使用哪种运算放大器?"

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们无法为您提供50W 的功率、但我们最接近的可能是 THS3491。 您 可能需要了解适用于此应用的功率运算放大器或射频功率放大器。 4MHz 并不需要高速放大器、因此如果您希望我将其转发给其他应用团队、以便从这些产品系列中获得更好的建议。 THS3491虽然不是专门为该任务设计的、但功能相当强大、因此请查看并告诉我您的想法。 听起来像是一个有趣的实验。

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    客户反映了建议、对他们来说、这是一个不错的选择。 但是、他们注意到它是一个电流反馈放大器、并想知道 CFA 建议背后的推理?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有理由、只是 CFA 应用通常需要大量的输出功率、而这正是您所要求的。 此外、对于较低的电源、OPA2677双通道器件会为另一个 CFA 提供大量电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    Michael 说得对、或许还想了解一下他建议的 OPA2677。

    最棒的

    Sam