This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6710:OUTB 振荡。 这是正常的吗?

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1040301/tlv6710-outb-oscillating-is-this-normal

器件型号:TLV6710

您好!

关于 TI TLV6710DDCT 窗口比较器、我将与您联系。 我今天对它进行了一些测试、因此比较器监控的电压与 VDD 相同。 在执行此操作时、OUTA 按计划运行并且没有任何问题、但是 OUTB 似乎有一个1V 周期、在此期间它在0和它接收的电压之间振荡。 因此、在14.2V 至15.2V 之间、比较器不会完全关断。 我用两个器件测试了这个、并在两种情况下都看到了它。 我想知道这是以前发生的事情,还是电压间隙方面的典型行为。 如果您对此有任何信息、将会有所帮助。

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果可能、您能否提供完整的原理图和示波器截图? 什么是电源和电压?

    输出上拉电阻值是多少?

    我的第一个猜测是电源旁路不足。 由于它是一个集电极开路输出、并且您正在监控用于上拉的相同电压、因此输出变为低电平可能会消耗电源、从而导致反馈的电源干扰。 另请参阅第18页的图26、其中说明了如何清洁电源。

    并确保任一输入引脚上的输入电压在您高于14V 时不超过1.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您获取此支持服务单。 请参阅下面的客户反馈

    今天、我对其运行了更多测试、在其中实施您推荐的 RC 滤波器。 不幸的是,问题仍然存在。 当我们达到14.2V 左右的值时,INA、INB 和 OUTB 上的电压开始一起振荡(您可以在所连接的示波器的屏幕截图中看到这一点),该电压持续到大约15.6V。INA 和 INB 仅在 OUTB 振荡时才开始振荡。 OUTA 输出一个干净的信号并且永远不会振荡、按计划运行。 我们假设组件中的某个位置有一些反馈、从而提供该振荡输出。

     

    原理图的构建方式与图相同。 22和以下电阻值。

    R1:1M (从 VDD 到 INA)

    R2:22k (从 INA 到 INB)

    R3:30K (从 INB 到 GND)

    输出上拉电阻为100k。

    在屏幕截图中、请参阅左侧的信号标签。 VDD = 14.6V

    我们使用实验室电源来测试以5mA 运行的电路、并将电压从5V 更改为17V、以确保组件正常工作。

     

    请告诉我、我是否可以为您回答更多问题、以帮助您更好地理解。

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    尝试在 INA 与 GND 之间放置一个10nF 电容、以旁路输入信号(提供低交流阻抗)。

    输出迹线是否靠近输入? 输出摆动为15V、如果 I/O 走线彼此靠近、则可以通过电容耦合将相当大的信号反冲到相对高阻抗的输入中。 这是在 PCB 还是试验电路板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。 问题得到解决。 它在分线板上进行了测试!