This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA735:工作温度澄清

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1040655/opa735-operating-temperature-clarification

器件型号:OPA735

大家好、

OPA735数据表的第3页显示了两个温度范围:额定温度范围(−40°C 至+85°C)和工作 温度范围(-40°C 至+150)。  我们是否可以要求澄清该器件的"推荐"工作温度范围?

提前感谢!


此致、

Jejomar



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    在搜索 OPA735数据表时、我没有看到任何"推荐"工作温度范围的引用、但我知道该术语 出现在其他 TI 运算放大器数据表中。 OPA735数据表提供了您提到的两个额定温度范围 (−40°C 至+85°C)和运行温度范围(-40°C 至 +150)。 因此,我们可以将它们与人们可能称之为"推荐"的内容相联系。

    采用 -40°C 至 +150的更宽工作范围、这意味着 OPA735将作为运算放大 器运行并在该温度范围内完全正常运行。 它不能告诉您 、它的电气性能可能 与指定温度范围内的电气性能有多大差异。 某些参数可能仍在 指定范围内获得的参数范围内、而其他参数可能超出该范围。  

     −40°C 至+85°C 的额定温度范围是 OPA735粗体文字规范在 电气特性表中列出的限值内的保证范围。 如果要应用术语"推荐"、则指定的范围将是最适用的术语、但如前所述、该术语不在 OPA735数据表中使用、因此在这种情况下它只是一个相对术语。

    由于额定和工作范围的最小低电平为 −40°C、因此在低温条件下的性能不会有所不同。 仅当高端和 +85°C 以上的温度转换 为工作温度时。 因此、高于 +85°C 时、电气性能可能会比 低于 +85°C 时有所下降

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程