This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:LMV358IDGK6

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039886/lmv358-lmv358idgk6

器件型号:LMV358

大家好、

我在 TI.com 上找不到 LMV358IDGK6。

它能否以与 LMV358IDGKR 相同的方式使用?

我想知道差异。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、  

    在哪里可以找到 LMV358IDGK6? 是否在某个位置引用了它? 还是来自客户?  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV358IDGK6已停产、TI 不再提供(残余产品由 Rochester Electronics 出售)。 到目前为止、没有人知道 LMV358IDGKR 有何不同。

    我想它是一个不同的卷带、或者卷带中的方向不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    构建说明中包括卷带的方向没有区别。

    我认为6是指卷带中的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    客户提供的信息。

    市场上似乎有一些库存、客户想知道是否可以使用。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、  

    从上面的评论来看,这是一个很好的选择!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    没错。

    它可以从市场购买、但差异不清楚。

    感谢您提供信息。

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您让我知道 LMV358IDGKR 和 LMV358IDGK6之间没有区别。

    我将通知客户 LMV358IDGK6现已推出。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    了解 LMV358IDGK6是否已停产是正确的?

    用户想知道 为什么同一产品有不同的型号。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    它不一定是 EOL。 它可以是特殊原因的特殊器件型号、不需要在形式、适用性或功能方面进行任何更改。 这不属于应用程序支持的责任范围。